This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:具有 LVPECL 的 AFE79xx 时钟

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1324316/afe7903-clocking-of-afe79xx-with-lvpecl

器件型号:AFE7903
主题中讨论的其他器件:LMK5B12204

您好

我们将使用 LMK5B12204为 AFE79xx 计时。 最佳噪声性能似乎是用于连接的 LVPECL。 您对如何连接它们有什么建议吗?

AFE 的数据表中 几乎没有关于基础设施的信息。 对于 LMK、不清楚寄存器中的设置究竟起什么作用。 它们是否只是更改驱动电流? 此外、  根据 LMK 数据表、www.ti.com/.../slla120中提到的220Ohm 电阻似乎也不是必需的。

最佳

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    建议将 LVPECL 时钟接口连接到 AFE79xx、以使用标准接口。 只要时钟电路满足 输入时钟的最小/最大电平并且不超过绝对最大值。

    至于 LMK 问题、我可以将其转发给时钟团队以帮助解决。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    是的、请转发给时钟团队。 这更多的是关于 LMK 的问题。 我曾问过、因为接收器的共模电压提到过、并且 AFE 数据表中没有该电压的相关信息。

    此致

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    LMK5B12204提供 AC-LVPECL、其电路与传统 LVPECL 不同、因此不需要使用电阻器作为电流返回路径。

    AFE Fref 需要交流耦合、因此您需要在 LMK 和 AFE 之间的路径上安装交流耦合电容器。

    -Riley