This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:如何使用外部 REF_CLK_LOW

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1324537/afe7950evm-how-to-use-the-external-ref_clk_low

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVMAFE7950

使用 TSW14J58EVM DC182_A7连接到 AFE7950EVM DC135修订版 A

我们已修改 AFE7950EVM、将 REF_CLK_LOW 用作外部输入(绕过板载 LO 和 REF_CLK_HIGH)、以便 AFE7950在内部进行升频转换以获得 Fdac 和 Fadc。  

您是否能够建议需要更改脚本设置才能使其正常工作?

此外、在这种情况下、是否仍需要为 LMK_CLK_IN 馈送~1.5GHz 的音调?

谢谢、David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都很好-让它工作。

    谢谢、David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很高兴听到您已使其运行。 我将关闭该帖子。

    AFE79xx 安全文件夹中包含一份外部时钟指南、其中包含有关修改脚本以使用外部时钟的说明、仅供您参考。 该指南名为"AFE79xx_EVM_EVM" External_Clocking_Guide。  

    此致!

    大卫·查帕罗