This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:基带驱动电路

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA814, OPA355, THS4541, THS4503, TRF372017, DAC3283, THS4509, ADS5424, OPA817, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1304349/trf372017-baseband-drive-circuit

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件: DAC3283THS4509ADS5424、OPA355、OPA814、 OPA817THS4551、THS4541 、THS4503

您好

我们用 TRF372017设计一个 PCB ,一个波形发生器 IC ( AD9833 )将 用于生成 BB 波形,一个5阶切比雪夫 LPF 将用于 AD9833之后作为一个重构滤波器来消除谐波,然后是单极到双极的转换器, 最后使用 高速差分放大器将单端转换为 Diff、并作为 Vcom 提供1.7V 的直流偏移、 以适合 TRF372017、(Vp-p) 几乎为1V、如接下来的图

因此、毕竟我们有一个偏置为1.7V 且接近0.3Vrms 的差分信号、如数据表中所示、并且重建滤波器已在 开始时应用。

我找不到将运算放大器差分输出与 TRF372017的输入基带引脚相连的电路示例。  

根据 TRF372017 数据表  图86  "具有外部 VCM 生成功能的 DAC 至 TRF372017接口"。   我 有以下问题:

  我是否可以使用 此 配置 将运算放大器差分输出 直接连接到 TRF372017 BB 或需要 修改?

  2-此配置是否适用于宽带应用、可以说明此配置

  如何使 差分 运算放大器的输出阻抗与  Iq 调制器(5K)欧姆的输入阻抗匹配?

  4- 我可以使用以下 电路 来 驱动 IQ 调制器的 BB 吗? (如该技术文章 https://www.analogue.com/en/technical-articles/baseband-design-example-for-ltc5589-ltc5599-low-power-iq-modulator.html)

"我知道,我知道。" TRF372017、DAC3283和 SLUA647A、但均讨论了另一个案例

感谢您的支持。

此致

Eng. 马格式

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maged:

    感谢您的提问、我们已经收到并将回复您。 由于节假日季、请允许我们的回复延迟一些时间。

    谢谢。

    阿曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个带有 TRF372017的印刷电路板,一个波形发生器 IC ( AD9833 )将 用于生成 BB 波形,一个5阶切比雪夫 LPF 将在 AD9833之后作为一个重构滤波器,以消除谐波,然后是单极到双极的转换器, 最后使用 高速差分放大器将单端转换为 Diff、并作为 Vcom 提供1.7V 的直流偏移、 以适合 TRF372017、(Vp-p) 几乎为1V、如接下来的图

    [/报价]

    请帮助提供一个方框图。

    还请提供高速差分放大器和 TRF372017连接的原理图。

     1-我可以使用 此 配置  直接将运算放大器差分输出连接到 TRF372017 BB 还是需要 修改吗?

    下图不适用于高速差分放大器。 梯形电阻网络基于 DAC3283具有电流吸收结构、与高速放大器的典型高阻抗输出相反。 您可以研究以下应用手册中的梯形电阻网络设计概念、以了解两者之间的

    https://www.ti.com/lit/an/slaa399/slaa399.pdf

    Unknown 说:
    2-此配置是否适用于宽带应用程序,可以解释此配置

    请告知您当前高速放大器和 TRF372017的连接(原理图)。  

    [报价 userid="583913" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1304349/trf372017-baseband-drive-circuit "] 3-如何使 差动 运算放大器的输出阻抗与  Iq 调制器(5K)的输入阻抗相匹配?[/quote]

    请告知您正在使用的差分放大器。 TI 设有差分放大器团队、他们可能会帮助您解决这一问题。 通常、根据设计、差分放大器的输出阻抗应尽可能低。 例如、THS4509的输出阻抗如下:

    示例电路如下所示。 您可以将 ADS5424输入替换为 TRF372017的 I 或 Q 输入。您可以将2.7pF 替换为100 Ω  

    2个50 Ω 可以产生100 Ω 差分源阻抗、另一个100 Ω 作为匹配的负载阻抗。

    THS4509应该具有足够的驱动强度来驱动总共200 Ω 的负载:

      4- 我可以使用以下 电路 来 驱动 IQ 调制器的 BB 吗? (如该技术文章 https://www.analogue.com/en/technical-articles/baseband-design-example-for-ltc5589-ltc5599-low-power-iq-modulator.html)

    [/报价]

    2.5k 的输出阻抗非常高。 应用手册中没有讨论这一点。 在设计放大器和 TRF372017之间的低通滤波器时会遇到困难。  

    我建议您首先为您正在构建的应用选择具有正确带宽和增益的放大器。 然后、我们可以让您求助于合适的放大器支持团队来为您提供支持。 在 TRF372017侧、同样、我们可以添加100欧姆差分电阻器作为滤波器负载的负载终端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang Hsia  

    谢谢您的 答复、有很多重要建议、我来核对一下、我将发布 框图和 原理图。  

    此致     

    Eng. 马格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang Hsia

    很抱歉耽误 我的时间、我已经修改了您的答复、并研究了一些技术数据 表。

    首先 这是我建议的方框图、用于将波形发生器(AD9833)与 IQ 调制器(TRF372017)连接起来  

    第二,原理图应该像这样,首先是 AD9833 ,然后是单极到双极转换器,然后是 LPF

    然后,  从单端到差分。 最后、IQ 调制器

    因此

    关于  单极到双极转换器、

    我模仿这两个 TI 技术文档 "SBAA603 和 SLAA869  模拟工程师电路"  

    该器件将通过内部200欧姆电阻器连接 AD9833  LPF 的输入和输出阻抗均为50欧姆、

    输入和输出的仿真结果  

      此电路有什么问题吗? 或者、您是否对其有一些备注?

     第二部分 LPF、然后是 单端到差分。 我使用了 THS4509、正如您 之前的 建议和电路、  

    将会获取模拟  

    此外,电路有什么问题吗? 你是否有备注?

    最后、TRF372017 BB 输入之间的100欧姆电阻如图所示、这代表 RL 吗?

    我 真的很抱歉 这么长的帖子、  

    感谢您的关注和帮助

    此致

    工程模块

    此外、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将放大器电路的最高频率和带宽告知 TRF372017。 我需要请您咨询我们的放大器专家进行评论、并且需要这些信息来帮助您前往相关的论坛组。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TRF372017的频率将不会超过4.2GHz 且带宽小于3MHz   

    工程模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议放大器电路的最大频率输出(即 TRF372017的基带输入、非输出)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已知道、最大基带为3MHz、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maged:  

    您能否说明一下您查询的是电路的哪一部分? 是差分放大器电路还是缓冲放大器电路?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashely

    实际上两者兼而有之、但如果必须选择的话。 差分放大器电路和 将其与 TRF372017连接  对我来说更重要、因为对于我曾提到的缓冲放大器" SBAA603 和 SLAA869"  。   

    此致、

    马格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maged:  

    在这种情况下、我会将该主题移到高速放大器团队、以进一步支持您前面提到的、因为它使用 THS4509的差分放大器电路。  

    它们可通过此器件应用帮助进一步支持此功能。  

     第二部分 LPF、然后是 单端到差分。 我使用了 THS4509、正如您 之前的 建议和电路、  

    将会获取模拟  

    此外,电路有什么问题吗? 你是否有备注?

    最后、TRF372017 BB 输入之间的100欧姆电阻如图所示、这代表 RL 吗?

    [/报价]

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maged:

    我们的 HSAMP 团队将关注此主题、并提供任何额外的见解。

    我们可能会有更多后续问题、感谢您的耐心等待。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec

    等待收到团队的回复。

    此致

    马格式   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maged:

     感谢您的耐心。 我们查看了您的设计和要求、并提供了一些意见和建议。  

    1. 查看了波形发生器、它的电压输出介于38mVpp 和0.65Vpp 之间、12.5MHz 的最大频率具有正弦波、三角波或方波输出。 我不确定器件的直流偏移是多少、但您将设计设置为1.7V。 我假设在5阶 LPF 之前、你将从发生器的输出到缓冲器/放大器的交流耦合。  

    2. 您选择的 OPA355是一个不错的选择、但我还建议根据您的其他规格查看这些其他放大器: 链接比较符合汽车/目录要求的放大器。 在 OPA355电路中、VS+设置为3.3V、VS-设置为3.2V。 总电压6.5V 低于器件的绝对最大电压(7.5V)、但我们建议在2.7V 至5.5V 之间操作该器件。 如果您需要更高的工作功率、我建议查看 OPA814与 OPA817之间的链接。  

    3. 您将使用从38mVpp 到0.65Vpp 的整个波形发生器范围吗? 如果是整个范围、我建议采用以下系统布局:ADS98333波形发生器-> OPA355的增益为2V/V --> 5阶 LPF -->可变增益全差动放大器--> TRF372017。 可变增益全差动放大器是我们所提供的一系列器件、它们均为全差动放大器、其增益可以通过数字方式或模拟电压进行改变。 由于您需要进行单端到差分转换、我推荐 LMH6518 LMH6881。 如果您具有特定的较小电压范围、我建议选择我们的常规 FDA、因为您已选择 THS4509。 我不熟悉 TRF372017、但 THS4509对于3.5MHz 的带宽可能会超限。 如果您想使用3.3V 电源、我建议查看 THS4551和 THS4541。 否则、我们也有许多5V 电源电压范围选项、可以在该 链接中找到这些选项

    4. OPA355仿真:

      如果您的电压电源灵活、我可以推荐不同的电路。 您是否可以使用这些电源:+/-2.5V、并且您必须考虑波形发生器所需的单个2.3V 至5.5V 电源。 或者、我们也可以为包括波形发生器在内的整个设计使用单个+5V 电源。  

    5. THS4509建议电压电源为3V 至5V、或者最大电压为6V。 我认为您违反了电源、这正是仿真结果的原因。 根据上面的答案、我们可以使用 THS4509重新设计、或者我们可以帮助使用可变全差分放大器进行设计  

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    首先很抱歉迟到了、

       感谢您提供有用的笔记、我将会介绍  红色注释 逐个  

    1-"查看波形发生器、它的电压输出介于38mVpp 到0.65Vpp 之间、12.5MHz 的最大频率是正弦波、三角波或方波输出………μ s。"

       我正计划在波形级和下一个波形级之间使用交流耦合、

    2-"您选择的 OPA355是一个不错的选择、但我还建议根据您的其他规格查看这些其他放大器: 链接比较符合汽车/目录要求的放大器。 …………"

     

         实际上我已经弄清楚这一点、所以我计划   针对 OPA 355使用3.3V 作为 VS+、使用–1.8V 作为 VS-、因为它将适用于所需的输出        电压摆幅(1.7+0.6V 至1.7V-0.6V)

     

    3-"如果您具有特定的较小电压范围、我建议选择我们的常规 FDA、因为您选择了 THS4509。 我不熟悉 TRF372017、.......... "  

        实际上、根据数据表、TRF372017接受大约0.3V rms 的 BB 输入、CMV 等于1.7V、因此输出电压摆幅(2.3~ 1.1) V 为         适用于 Iq 基带 信号

     

    4-" 但 THS4509对于3.5MHz 的带宽可能会超限 。如果您想..........  "

          我无法根据 THS4509数据表、 BW 到1900 MHz 获得这一点、或者我在这里遗漏了一些内容?

    5-"THS4509电压电源的建议值为3V 至5V、或者最大值为6V。 我相信你违反了耗材这是... "

        

        我 完全同意 您的观点、因此在我提交 上一篇文章之后、我已经使用电源电压 Vs+=5V、VS-=GND 和 BW 将 THS4509替换为 THS4503        高达370 MHz

       

    最后、在这两个变化之后、

    • OPA355的电源电压、VS+= 3.3V 和 VS-= 8V
    • 将 THS4503与电源 VS+= 5V 和 VS-= GND 配合使用

     和数据、 TRF372017的 BB 电压信号等于0.3Vrms、THS4503的 BW 等于370

    我是否仍需要其他修改?

    6英寸、 如果您的电压电源灵活、我可以推荐不同的电路。 您是否可以使用这些电源:+/-2.5V、并且您必须考虑波形发生器所需的单个2.3V 至5.5V 电源。 或者、我们也可以为您的整个设计使用单个+5V 电源、包括波形发生器"

      

      感谢您的提议,考虑从您身边的新想法将是有帮助的,我有+5,+3.3,±1.8

    感谢您的耐心等待

    此致

    马格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maged:

     感谢您发送编修。 我将根据您可用的电源电压和  TRF372017输入要求来确定建议的设计。 我应该能够在一周结束时回到你的身边。

    此致、

    西马