This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:相位噪声

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1323520/lp-em-cc1354p10-phase-noise

器件型号:LP-EM-CC1354P10

大家好、我想知道是否可以 使用 Smart RF Studio 7将 LP-EM-CC1354P10置于"PLL 相位噪声窄带模式"。 我正在尝试实现下面屏幕截图中所示的相位噪声结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是使用 SmartRF Studio 7中可用的窄带 PHY 设置测量的;在选择可用的窄带 PHY (例如、SimpleLink 远距离或窄带9.6kbps PHY)时、会配置相关设置。

    中详细介绍了控制相位噪声性能的设置。  第13.3节 共  SWRA682  (查找 CC13xx 系列新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682

    但是、强烈建议遵循 SmartRF Studio 中已提供的特有 PHY 设置、因为这些设置已经过广泛测试。  

    此致、

    扎克