This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:我要使用 AFE79XX 工具按如下所示设置 AFE7906的 ALARM1和 ALARM2。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1322225/afe7906-i-would-like-to-set-alarm1-and-alarm2-of-afe7906-as-below-using-afe79xx-tool

器件型号:AFE7906

我想使用 AFE79XX 工具按如下所示设置 AFE7906的 ALARM1和 ALARM2。

ALARM1:
启用 SerDes PLL 解锁
启用 RX 数字链 FIFO 上溢
启用 FB 数字链 FIFO 溢出
禁用宏完成
启用宏错误
使能输入信号错误

ALARM2:Ω
禁用串行器/解锁 PLL 解锁
禁用 RX 数字链 FIFO 上溢
禁用 FB 数字链 FIFO 溢出
启用宏完成
禁用宏错误
禁用输入信号错误

如何编写 python 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suematsu。

    您可以禁用每个 ALARM 引脚的不同警报组、并将警报引脚分配给所需的 GPIO、如以下代码所示。

    ##Alarm1##
    sysParams.intPinsParams[0]['JESD'] = True
    sysParams.intPinsParams[0]['SPI'] = True
    sysParams.intPinsParams[0]['PLL'] = True
    sysParams.intPinsParams[0]['TXAPAP'] = True
    sysParams.intPinsParams[0]['TXBPAP'] = True
    sysParams.intPinsParams[0]['TXCPAP'] = True
    sysParams.intPinsParams[0]['TXDPAP'] = True
    
    ##Alarm2##
    sysParams.intPinsParams[1]['JESD'] = True
    sysParams.intPinsParams[1]['SPI'] = True
    sysParams.intPinsParams[1]['PLL'] = True
    sysParams.intPinsParams[1]['TXAPAP'] = True
    sysParams.intPinsParams[1]['TXBPAP'] = True
    sysParams.intPinsParams[1]['TXCPAP'] = True
    sysParams.intPinsParams[1]['TXDPAP'] = True
    
    
    ##############		GPIO		##############
    sysParams.gpioMapping	= {
    						'H8': 'ADC_SYNC0',
    						'H7': 'ADC_SYNC1',
    						'N8': 'ADC_SYNC2',
    						'N7': 'ADC_SYNC3',
    						'H9': 'DAC_SYNC0',
    						'G9': 'DAC_SYNC1',
    						'N9': 'DAC_SYNC2',
    						'P9': 'DAC_SYNC3',
    						'P14': 'GLOBAL_PDN',
    						'K14': 'FBABTDD',
    						'R6': 'FBCDTDD',
    						'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
    						'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
    						'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
    						'R15': ['RXCTDD','RXDTDD'],
    						"N16": "ALARM1",
    						"N15": "ALARM2"
    						}

    如果可以通过某种方法仅禁用其中一个警报引脚上的 SPI 块内的某些功能、与您请求的模式类似、我将联系软件团队。 因为宏误差和宏完成都是 SPI 块的一部分。

    此致!

    卡米洛