This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:->TSW14J58EVM 启动过程失败 FPGA 复位错误。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1319582/afe8000evm----tsw14j58evm-bringup-process-failing-fpga-reset-error

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVMAFE8000

您好、TI!

我当前正在运行与 TSW14J58EVM 连接的 AFE8000一起提供的启动过程。

AFE8000上 LMK 的输入参考信号对启动过程是正确的。  

我正在尝试通过软件"bring up",但我一直收到下面的日志文件和下面的错误*2在终端。

日志文件错误:

"正在重置 FPGA 引脚。
重置 FPGA 并重试。"

端子输出错误:

"错误、请检查环境设置! 未检测到设备。"

为了实现完整性、我包含了日志文件和终端输出。

我觉得可能与基准 FTDI 未连接、但所有3个 USB 都连接到 SS 连接有关。

e2e.ti.com/.../log_5F00_file.txte2e.ti.com/.../terminal_5F00_output.txt

我曾经有这些板在工作,但他们突然变得极其困难的工作.

非常感谢您提供任何帮助。

此致

奥利弗·福布斯-肖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    很高兴再次见到您。

    是否在 TSW14J58的接头插孔处提供5V 电压? 我在接头插孔处指定以补偿任何电缆损耗。

    如果您使用 EVM 附带的电缆、是否可以尝试将电源限制设置为5.5V 和5A?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    很高兴听到你的声音!!

    我弹出到实验室进行仔细检查、我可以确认电源的设置为5.5VDC 和5A。

    我正在使用提供的电缆、并且测量到连接到读/写卡的插孔处接收到的电压为5.5V。

    我尝试了正常的"提示",我有相同的问题,与上面的脚本,你建议我下一步检查?

    此致

    奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    您是否已将 TSW14J58的 USB 电缆连接到 USB 集线器? 如果愿意、您是否可以尝试将两条 USB 电缆从 TSW14J58直接连接到 PC? USB 集线器出现了一些问题。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    我已经尝试将两根 TSW14J58 USB 电缆连接到笔记本电脑、但很遗憾、得到的结果是一样的。

    我还重新安装了全新版本的"AFE80xxCAT"软件并获得了相同的结果。

    您建议我接下来应该做什么?

    此致

    奥利弗·福布斯-肖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    这有点奇怪、因为根据您提供 GUI 的日志、您最初会检测到 TSW14J58。 但当它启动配置时、它无法找到它。 以下是一些建议:

    1. 对 AFE8000进行编程时、在您看到错误"Reset the FPGA and try again"后出现。 您是否可以尝试以下操作:
      1. 停止运行的方法是按 F10 (或转到 GUI 左上角的 Run > Stop。
      2. 运行命令"myfpga. 重新连接()"
        1. 如果 GUI 未检测到 FPGA、您能否重置 TSW14J58、重新连接连接到 TSW14J58的 USB 并再次尝试该命令、直到它能够识别 FPGA。
      3. 然后通过单击"Device Bringup"开始启动
    2. 您是否可以使用 USB 转 JTAG 连接器? 如果是这样、是否可以按照安全文件夹中"TSW14J58EVM_JESD204C_Firmware_EEPROM_Programming"文件夹中的说明尝试将 JESD204C 固件重新加载到 TSW14J58中?
    3. 如果可能、另一件事是交换所有 USB 电缆、以防其中一根电缆损坏。

     此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    我曾尝试过:

    1.我混合使用了 IT 直接连接、有时需要为硬件加电和断电才能让其再次连接。

    2.我设法把一个 USB 拿到 JTAG、然后按照这个过程重新加载 FPGA 固件。 平均结果是、当中的 FPGA 复位命令启动时、软件会一直保留、直到它没有响应。

    3.我已经尝试将 A 型转换为迷你 USB ,没有变化,我正在尝试找到 A 型转换为 USB 3.0 Micro-B

    我不知道从这里到哪儿去。 是否有任何特定跳线需要在可能丢失的特定方向?

    此致

    奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    您可以确认 TSW14J58上的跳线是否遵循下表中的默认位置:

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭此帖子、因为我们已将其转至电子邮件。

    此致!

    卡米洛