This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:使用外部 LO 时、无 IF 输出

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1322829/lmx8410l-no-if-output-when-using-external-lo

器件型号:LMX8410L

您好

我们使用具有9.8GHz 外部 LO 的 LMX8410、输入9.4GHz 的信号。

400MHz 上没有 IF 输出信号、只有直流失调电压。

我们已检查所有寄存器设置、它们似乎与数据表匹配。  

如果可能、您可以向我们发送一个外部 LO 配置的寄存器文件、以防我们漏掉某些内容。

此外、我们还在板上具有内部 PLL 的电路元件。 但是、表5指出、某些行应以不同的方式配置、如果未按表配置、可能会出现上述错误(没有 if)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  
    表5列出了使用外部 LO 模式时每个引脚的要求。 例如、在外部 LO 模式下、引脚5/8/9必须接地。  

    请尝试此配置。 很遗憾、我没有 EVM、因此无法在工作台上进行测试。  

    e2e.ti.com/.../8410External_5F00_LO.tcs

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维森特

    感谢您提供的信息。 我将查看所需的更改、我们现在拥有 EVB、因此可以尝试这样做。

    另外一点,LO_M 和 LO_P 的最大输入电平是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  
     LO 的最大输入电平为2Vpp。  

    此致、  

    维森特