This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:10GSPS 采样下 c 频带的 Pmax_Fs 值5.4GHz 至5.9GHz

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1300935/afe7900-pmax_fs-value-for-c-band-5-4-ghz---5-9ghz-at-10gsps-sampling

器件型号:AFE7900

尊敬的先生/女士:

在 AFE7900的数据表中,请参阅 7.5发送器电气特性 对于 dac,参数 Pmax_fs 的测试条件只有 fout = 4900MHz,fDAC=8847.36MSPS,-0.5dBFS,直接模式。

我们的工作频带频率范围是5.4GHz 到5.9GHz,FDAC 值为10 GSPS。 因此、我们希望知道 上述频率和采样率中的 Pmax_FS 参数典型值。

请帮助解决此问题。

谢谢。此致、
乔伊·菲米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fimmy、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将联系验证团队、看看是否有符合您条件的数据。

    同时、在数据表第6.12.13节中的图6-504说明了不同信道在8847.36MSPS、混合模式、第二奈奎斯特区域在4.3GHz 至5.5GHz 下的 TX 满量程与射频频率。 在该图中、您可以看到一个满量程值、该值应与适合您的条件的值接近。 由于您查看的是10GSPS、因此满量程值可能比 8847.36MSPS 图稍低。

    最佳

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fimmy、您好!

    似乎没有符合您的条件的额外数据。 我已决定在 AFE7900EVM 中尝试这种方法、方法是在直接模式下使用 Fdac = 10GSPS、内插20。 请参阅下表以了解结果。

    我当时使用的 TXA 具有适合该频带的匹配网络、并从测量中减去了电缆损耗。 我将 DAC 输入设定为 0.891251的比例、这相当于-1dBFS。

    输出频率(MHz) 无电缆损耗的功率(dBm)
    5410 -6.699
    5510 -7.102
    5610 -7.147
    5710 -7.09
    5810 -7.788
    5910 -8.296

    此致!

    卡米洛