This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030温度传感器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1321657/afe8030-temperature-sensor

器件型号:AFE8030

您好!

内部温度读数精确度有待提高、在数据表中找不到。

请告知。

THX:

海姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim:

    尽管 AFE8030在器件内部具有可用的温度传感器、但 TI 无法确保温度传感器的绝对精度、因为电路存在偏移。 因此、TI 不建议客户使用内部温度传感器。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    因为我能够读取我 想要使用它来了解 AFE 结是否高于我定义的限值。

    我认为这是一个有效的请求、但为此、我需要了解测量的精度。

    请告知。

    THX:

    海姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim:

    AFE8030温度传感器中存在+/- 10度的偏移、因器件而异。 因此、请相应地使用此准确性信息。 谢谢!

    -姜