This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF86:可实现的最大数据速率

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1321816/dac38rf86-maximum-achievable-data-rate

器件型号:DAC38RF86

大家好!


我将 DAC38RF86EVM 与 TSW14j56 Rev E 结合使用、作为信号发生器来生成自定义图形。 (自定义图形为方 波脉冲、每个方波脉冲5个样本)我能够使用单端输出 IOUTA_SE 生成100 MHz 正弦波。 。 我想知道通过使用板载 VCXO 时钟(CMODE 4)和使用外部时钟(CMODE 1和 CMODE 2)、该 DAC 可以实现多快的数据速率。 数据速率由 DAC 时钟频率/内插确定。

计算值
因此、在使用板载时钟解决方案的情况下、由于122.88 MHz 与 最大 DAC 时钟频率之间最接近的倍数是9000、 因此允许的内插值从6x 开始、因此可能的最大数据速率为1474.56 (8847.36/6)。 (屏幕截图随附)。 只是想知道、这是可通过板载时钟实现的最大数据速率、还是我们可以通过减小插值来获得更高的数据速率?



对于外部时钟、如果我们可以减小外部时钟设置的内插值、是否可以获得更高的数据速率?

此外、I/Q 对选项意味着什么以及它对数据速率有何影响?

谢谢。此致、
Jaibhav Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jain 先生、

    DAC38RF86的最大接口速率为8850MSPS (最终 DAC 速率)除以6x、插值为1475MSPS 的 I/Q 接口速率。

    并且支持6x 内插。