This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF86:无法使用板载时钟 VCXO 生成正弦波

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82, DAC38RF86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1320575/dac38rf86-unable-to-generate-sinusoidal-wave-using-onboard-clock-vcxo

器件型号:DAC38RF86
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82EVM、 DAC38RF82、

大家好!

我将 DAC38RF86EVM 与 TSW14j56 Rev E 结合使用、作为信号发生器来生成自定义图形。 为了对此进行测试、我将尝试使用差分输出 IOUTA 来生成100 MHz 正弦波。

硬件修改:

最初电路板没有 IOUTA (J6)引脚、因此我们将其焊接在电路板上、路径上也没有电阻器和电容器、因此我们分别焊接了 R273和 C399、即0 Ω 电阻器和5600 pF 电容器。 我们为 C399使用了1000pF 电容器(电容低于5600 pF),因为我们没有5600 pF。 关于这些修改,我有两个疑问:一是这些修改是否正确,足以使用 IOUTA 生成差分输出,或者我们是否需要执行任何其他硬件修改(附加配置的截图)? 其次、是为 C399连接一个电容较低的电容器、还是我们需要精确的5600 pF 电容器?


@之后、我们使用了由 TI 支持论坛提供的附加 ppt 演示文稿作为 μ s 的参考、这些演示文稿使用板载 VCXO 时钟模式(CMODE 4)生成了一个100 MHz 正弦波。 此演示文稿是否正确、或者我们是否需要进行其他设置以消除模式。

非常感谢您的考虑、期待您的答复。

谢谢。此致、

贾恩·瓦伊巴夫


.e2e.ti.com/.../7608.DAC38RF82EVM_5F00_OnboardClocking_5F00_2949.12M.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    尝试将跳线置于 JP2的另一个位置。 我不确定 GUI 是否执行软件 TXENABLE。 这应该会启用输出。 不应该有任何其他步骤、但我已附加了另一种您可以尝试的方法。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82EVM_5F00_OnboardClocking_5F00_6144MSPS_5F00_LMF841.pptx

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vaibhav、  

    DAC38RF86使用单端输出。 它有一个集成平衡-非平衡变压器、其通带范围约为700MHz 至3.8GHz。 如果需要差动电流模式输出、您将需要使用 DAC38RF82。  

    谢谢。此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase、跳线位置更改是最后一个诀窍、谢谢、板载时钟解决方案也使用它。