This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700:TX DSA 锁存器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1295282/afe7700-tx-dsa-latch

器件型号:AFE7700
主题中讨论的其他器件:AFE7769

您好!

我正在使用 AFE7769、并尝试使用 TX DSA 的锁存模式。
我做了这些步骤:
1) 1)向 DSA 页面的寄存器0x103发送0x02、以启用 TX1上的锁存模式。
2)存储我的 TX DSA 值(不确定如何操作)。
3) 3)在 TXDSALATCH 引脚上发送1。

但在每日生活津贴上什么也没有发生。

那么这些步骤是好的还是我忘记了一些步骤?
由于 GPIO 处于矩阵中、您是否知道将 GPIO C2配置为 TXDSALATCH 引脚的步骤?

此致、
François è re Duclos
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我很抱歉耽误你的时间。  

    我将找出启用 TX DSA 锁存 GPIO 功能的编程序列、并在本周与您联系。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijayendra:

    我之所以回来跟大家讨论、是因为我们没有找到合适的编程序列。

    你有没有想过这个好的吗?  

    此致、

    François è re Duclos