This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:光谱仪上发生了倍频

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1317470/lmx2595-frequency-doubling-occurred-on-the-spectrometer

主题中讨论的其他器件:LMX2595

您好!

当我使用 LMX2595进行频谱分析仪(范围1-3GHz)分析时、我发现在低于1.5GHz 的频谱中发生了倍频、这是由电路板上的非线性组件(二极管)导致的?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiquan、  
    您是否认为对于低于1.5GHz 的频率、您的输出频率实际上是您在 GUI 中输入的 RFout 的两倍?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是频率加倍、比如我设置了1.3GHz、但在频谱上同时设置了1.3GHz 和2.6GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiquan、  
    您可能会因频率配置而存在杂散。  

    您能分享您的配置吗?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiquan、  
    是、  
    如果载波为1.3GHz (RFout)、则可以看到频谱分析仪上显示为2.6GHz 和3.9GHz、因为这些分别是二次谐波和三次谐波。  

    此致、  

    维森特