This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000 Linux 软件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1310352/afe8000-linux-software

主题中讨论的其他器件:AFE8000、 AFE8000EVM

嗨、大家好!

我们正在使用 TI AFE8000器件、并寻找 Linux 软件应用程序来配置该器件。 当前设置为通过 Versal VCK190评估使用的 AFE EVM。

请告知。

Haim Bachar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    环境中不支持 AFE8000EVM GUI。 我们建议改用 AFE8000 GUI 生成配置文件、其中包含配置器件所需的 SPI 写入/读取检查/轮询列表。  然后、在 Linux 中、用户可以 使用该配置文件对 AFE 进行编程。

    此致、

    大卫·查帕罗