This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:关于器件使用的查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, AFE7903, LMK04828, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1318025/afe7903-inquiries-regarding-device-use

器件型号:AFE7903
主题中讨论的其他器件:AFE7900EVMLMK04828AFE7900

您好!

我的客户正在测试 AFE7900EVM + TSW14J56EVM 以验证 AFE7903可行性

他们对 AFE7903的使用有一些问题。

问题1: 在哪里可以检查 AFE7903和 LMK04828设置、以将通过上述 EVM 确认的设置应用到其设计的 AFE7903电路板?

问题2. 他们计划仅使用 AFE7903的 RX 路径。 请告诉我如何关闭 TX 路径。 他们能否在上面的 EVM 上检查这一点?

问题3: 初始化期间在器件本身上校准了哪些项目? 请告知我们是否有办法禁用这些项目。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    请在下面查看我的回答:

    问题1: 在哪里可以检查 AFE7903和 LMK04828设置、以将通过上述 EVM 确认的设置应用到其设计的 AFE7903电路板?

    • 如果您想参考他们如何才能获取 SPI 事务以在相同模式下对 AFE 和 LMK 进行编程、但在其定制电路板中、则可以通过在启动脚本的"AFE.deviceBringup()”行:

    ############## Logging AFE ##############
    
    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
    
    logDumpInst.logFormat=0x01
    
    logDumpInst.rewriteFile=1
    
    logDumpInst.rewriteFileFormat4=1
    
    device.optimizeWrites=0
    
    device.rawWriteLogEn=1
    
    ############## Logging LMK ##############
    
    lmklogDumpInst=mLogDump.logDump(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\LMK_Config.txt")
    
    lmklogDumpInst.logFormat=0x1
    
    lmk.logClassInst = lmklogDumpInst
    
    lmk.rawWriteLogEn=1

    • 这将使两个文件与"C:\Users\ \Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib"目录。 也有其他可用的日志格式、但建议使用0x1格式。
    • AFE79xx Latte GUI 中还有专门适用于 AFE7903的脚本、您可以在 AFE7900上运行这些脚本。

    问题2. 他们计划仅使用 AFE7903的 RX 路径。 请告诉我如何关闭 TX 路径。 他们能否在上面的 EVM 上检查这一点?

    • 可通过在启动脚本中包含以下行来完成此操作:

    sysParams.txEnable = [False, False, False, False]

    • 我们建议将这一行放在设置 sysParams.ducFactorTx 的行上方。 是的、可以在 EVM 中检查这一点、您应该会看到、在使用包括这一行的进行重新编程后、EVM 的电流消耗会下降。

    问题3: 初始化期间在器件本身上校准了哪些项目? 请告知我们是否有办法禁用这些项目。

    • 在初始化期间、有针对 RX 和 TX DSA 的校准可用、从而针对增益和相位校正进行调整。 但是、默认情况下、它们处于禁用状态。 还有一些与串行器/解串器相关的校准、但除非您想要手动提供 CTLE 值、否则我们建议将其保持开启状态。
    • 您是否在寻找特定的校准?

    此致!

    卡米洛