This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1xxx ADC 分辨率

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1316820/iwr1xxx-adc-resolution

器件型号:IWR1443

一个非常简单的问题-我只是想确保我理解的东西是正确的。

在文档"IWR1xxx 雷达数字前端(DFE)"(SWRA550)中、它在第6页指出"第二级抽取滤波器的输出进入 ADC 缓冲存储器。  对于12位、14位或16位有符号整数值、可对输出进行舍入和饱和处理。  我是否正确理解、这意味着数据必须符合所选分辨率?  换句话说、如果选择12位输出、则会调整来自第二级抽取过程的每个值、以便它将是-2048至+2047之间的整数、并且不能位于此范围之外?  

谢谢

邓肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duncan:  

    感谢您的提问。 我们在研究这一点。 请预计在接下来的24小时内得到答复。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duncan:  

    很抱歉耽误了时间。 感谢您的耐心等待。

    我认为此相关主题可以帮助回答您的问题: (+) AWR1843: ADC 的有效位数-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛 总之、当选择12或14位输出时、会从 ADC 生成的16位输出中删除4或2个 LSB。 请注意、SDK 仅支持16位输出选择。  

    此致、

    约什