This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI204C-IP

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1316435/ti204c-ip

您好!  

  TI 工程师、

  我正在学习 "KCU105_AFE79xx_64b66b_12Gbps"参考设计。在我的项目中,我从 TI204C_IP_Xilinx.SVP"文件形式 TI204C-IP-Release-v1.11-latest.zip。   

当我完成了 gth_64b66b_xcvr IP 的升级后,出现"[同步8-448]命名端口连接"qpll1lock_out"的错误,例如模块"gth_64b66b_xcvr"["D:/ZXL/FPGA_Pro/Ku040_Test/Ku040_Test.srcs/sources_1/new/gth_64b66b_rxtx.sv:192]"的"xcvr_inst"。  某些模块接口未生成。

    XCKU040 FPGA 芯片不支持64b66b 编码? 但  XCKU040的 GTH 数量足够。

    这样做的原因是什么?

  谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    此错误可能是由收发器向导中的设置问题引起的。 您能否打开收发器向导并在"结构选项"中搜索并启用"qpll1lock_out"?

    执行此操作后、您应该不再看到此错误。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    为了补充 David 提到的问题、每当您使用 Vivado 升级 IP 时、该工具都会删除收发器的所有配置设置。 如果您要将参考设计移植到其他 FPGA、建议您执行以下操作:

    1>在单独的项目中打开原始参考设计。  

    2>在此项目中打开收发器向导

    3>为新 FPGA 创建一个单独的项目并完成升级步骤。

    4>在新项目中打开收发器向导

    5>手动检查原始工程的所有设置是否已保留在新工程中

    遗憾的是、这似乎是与 Vivado 相关的限制、因为该工具可以从收发器中删除配置详细信息。

    此致、

    艾米特