This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950 ADC 采样频率配置

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1315929/afe7950-afe7950-adc-sampling-frequency-configuration

器件型号:AFE7950

您好!

我想为 AFE7950配置一个 ADC 采样频率、使奈奎斯特频带尽可能以9GHz 左右居中。  

能否将 ADC 采样频率配置为245、76*11=273、36? (在 AFE79xx 配置指南中、这不是表1和2中建议的选项)

非常感谢

弗朗西斯科·麦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    FB 和 RX 通道的 AFE7950的最大 ADC 采样率均为3GSPS。 表1显示了 TX 和 FB 通道采样频率之间的不同组合、因为这些组合必须与表中的整数分频器之一相关。

    但是、我想指出的是、如果您使用 Fadc =  2703.36MHz、您将无法使用片上 PLL、因为 2703.36*(1、2、3、4、5或6)都不在任何 VCO 范围内。 因此、您必须为 AFE 提供 DAC 或 ADC 的外部时钟。

    如果您的主要目标是使 奈奎斯特频带尽可能以9GHz 左右为中心、则您需要使用 F、使(FS*n)/4 = 9GHz、其中 n 是一个奇数。 因此、3GHz 以下的更高 FS 选项是2400MHz 或2769.23...MHz。

    在这两个  频率中、您可以使用 Fadc = 2400MHz、这样可以使纽约中心更接近9GHz。  2400*5处于其中一个 VCO 范围内。 或 Fadc = 2457.60MHz、如果需要它是 仍在 某个 VCO 范围内的61.44的倍数。

    最佳

    卡米洛