This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:串行器/解串器 PLL 锁定

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1316241/dac38rf83-serdes-pll-lock

器件型号:DAC38RF83

SYSREF 对齐电路警报寄存器中有2个串行器/解串器 PLL 锁定指示器。
ALM_SD0_PLL:如果串行器/解串器0块中的 PLL 失锁、则驱动为高电平。
ALM_SD1_PLL:如果串行器/解串器1块中的 PLL 失锁、则驱动为高电平。

我想只有一个串行器/解串器 PLL。
串行器/解串器0块中的 PLL 是什么、串行器/解串器1块中的 PLL 是什么?

当 ALM_SD1_PLL 为1且 ALM_SD0_PLL 为0时、这些警报会说什么?
当 ALM_SD1_PLL 为1且 ALM_SD0_PLL 为1时、这些警报会说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两个串行器/解串器内核:串行器/解串器内核0对应于 SRX1至 SRX4、而串行器/解串器内核1对应于 SRX5至 SRX8

    [QUOTE USERID="450871" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1316241/dac38rf83-serdes-pll-lock 当 ALM_SD1_PLL 为1且 ALM_SD0_PLL 为0时、这些警报说什么?

    如果您仅使用 SRX1到 SRX4、则只能使用串行器/解串器内核0 PLL、并指示无故障

    [QUOTE USERID="450871" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1316241/dac38rf83-serdes-pll-lock 当 ALM_SD1_PLL 为1且 ALM_SD0_PLL 为1时、这些警报的含义是什么?

    两个 SerDes 内核的 PLL 未正确锁定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你,我知道你的。"