This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544天线参考设计

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1313372/awr2544-antenna-reference-design

主题中讨论的其他器件:AWR2544

我们 希望       为 AWR2544毫米波解决方案设计新的 Tx 和 Rx 3D 天线。  

一个 问题 是  、     天线的8个馈送端口(4个 Tx 和4个 Rx)如何   与     射频 芯片的引脚连接?   换 言之,   8个 进给 端口 是如何 激发的?  我们 可能 需要  知道   从  射频 芯片 到  馈电 端口的电路 、以便       为 天线实现阻抗和极化匹配。

我们需要帮助、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu:

    下图基于我们的 AWR2544参考设计 EVM、显示了8个 TX/RX 端口的名称和极化方式。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,还有一个问题、那就是           AWR2544上 TX 和 RX 端口的阻抗是 50 欧姆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu:

    我们的参考平面是安装芯片的另一侧的双脊波导。  该点的阻抗应接近双桥波导的特性阻抗(约320欧姆)。

    您是否与 Texas Instruments 签订了 NDA?  您与谁合作的 TI 现场工程师?

    此致

    萨米语