This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:提取寄存器状态和地址。

Guru**** 2508635 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000EVM, AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1313059/afe8000evm-extract-register-status-with-address

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件: AFE8000

您好!  

我已设置 AFE8000EVM、并通过 GUI 和脚本正确配置、以满足我们的当前需求。

现在、我要做的是提取每个内部寄存器状态、并将它们转储到包含寄存器地址的文件中。

这样、可以 通过 USB 连接检查正确设置、将来也可以直接通过 SPI 检查。

是否有办法通过 GUI、脚本命令和终端执行此操作?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    无法提取 AFE8000中的所有内部寄存器、因为有些寄存器仅通过宏命令写入。

    如果您仅尝试监控 AFE8000的状态、则可以监控 ALARM 引脚和寄存器。

    您还可以参考 GUI 生成的日志文件以查看写入寄存器的值。

    您是否尝试监视特定内容?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    在这里,我很高兴听到你的声音,我希望你是好的。

    目前、我们正在为我们的预期实施制定一些详尽的测试计划。 如果我们通过 USB (GUI 或脚本)或通过 SPI 对 AFE8000进行编程、我们将尝试确保设置相同。 如果我们能够 将设置寄存器状态转储到文件中、那么我们就能够比较这些寄存器以确认设置是否完全相同。

    我的理解是,不幸的是,这是不可能的。

    为了背景起见、我们有一个 TI LMK 评估板、我被告知该板具有获取寄存器读取的功能、这就是我询问 AFE 的原因。

    此致

    奥利弗·福布斯-肖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我也很喜欢你,我也很喜欢你。"

    在这种情况下、只要您进行与日志文件中的写入相同的写入、设置就应该有效地相同。 启动期间、还会进行读取检查和轮询、如果启动有任何问题、会发出警报。 您还可以监控 JESD 链路的状态、以确保器件配置正确。

    但是、如果您确实需要与寄存器状态接近的内容、则可以尝试读取安全文件夹中"AFE80xxPG1_TRM_SBAU354_44_March_2021"文档中可访问的所有寄存器。 但实际上不建议这样做。

    此致!

    卡米洛