This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:最大输入功率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1312602/afe7071-max-input-power

器件型号:AFE7071

AFE7071的 LO 输入功率范围是多少?  数据表的"电气特性"部分列出了范围为-5dBm 至+5dBm。  数据表的"典型性能图"部分似乎表示器件处于-5dBm、0dBm 和+8dBm。  为什么有 LO 输入比列出的最大值高3dB 的性能曲线图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的 LO 范围非常宽容。  该调制器具有很宽的 LO 驱动强度范围。  公布的限额有点像"沙子中的线",表中列出了合理的限额。  在本例中、限制设置为0dBm +/- 5dB。  实际上、LO 驱动可以更高、而不会影响可靠性。  驱动强度最高可达10dBm 或更高。  除了载波馈通和边带抑制外、大多数电气性能参数不受 LO 驱动强度的影响。  8dBm 表征点被视为与这两个参数相关的性能响应之间的良好平衡。  一般来说、我通常建议以8dBm 为目标、因为这是一个良好平衡的设定点、并在 LO 输出功率下降或传输线路损耗高于预期时提供一些余地。

    --- rjh