This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7901:JESD 数据速率与功耗间的关系

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1298754/afe7901-jesd-data-rate-vs-power-consumption

器件型号:AFE7901

团队、

我们是否有关于器件功耗和 JESD 数据速率的数据?

客户 不会以全数据速率工作、但会利用芯片内部的 DUC/DDC 和抽取功能使每通道的数据速率小于100Mbps。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、是否有任何反馈?

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    很抱歉耽误你的时间。 我将联系 验证团队、查看是否有任何数据显示器件的功耗与 JESD 数据速率之间的关系。

    但我可以告诉您、改变速率后功耗不会有太大变化。 由于大多数功耗取决于有多少串行器/解串器通道处于活动状态。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    感谢您的第一次回复!

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    我仍在内部进行检查 、以查看是否有任何数据显示器件的功耗与 JESD 数据速率之间的关系。

    但是、我想进一步说明几点。 为了尽可能降低功耗 、 串行器/解串器通道数需要尽可能少。  而且接口速率越高、需要使用的 DUC/DDC 逻辑就越少。 因此、为了实现最低功耗、您需要使用最少 数量的串行器/解串器通道、其接口速率为该最小数量通道可支持的最大接口速率。

    更改通道速率会改变 LMFS、分辨率或接口速率。 这还将产生器件中的其他变化、例如改变使用 DUC/DDC 逻辑的量、从而改变功耗。 因此、我们建议测量具体的模式。

     使用 AFE79xxEVM 和 Latte 软件时、您可以使用"PowerCard"来监控每个电源轨上的电流。 您可以通过双击 Instrument List (仪器列表)中的"PowerCard"(电源卡)来打开"PowerCard"(电源卡)、图片如下所示。

    在 PowerCard 打开的情况下、您可以按下‘Get Currents"按钮来接收每个电压轨的电流测量值。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    请告诉我您是否可以找到任何其他数据。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Franziskus:

    我上周通过电子邮件进行了联系、提出了这样一个想法:如果客户 具有一种模式、我们可以使用电源卡获取有关 EVM 的一些数据、从而查看器件的功耗和每个电压轨的电流。 因为除了数据表的"7.9电源电气特性"部分中突出显示的不同模式之外、可能没有其他数据。

    如果这样做有帮助、您能否为我们提供客户所需的模式? 我们相信这会更有效、因为测量将处于客户所需的模式。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Camilo,

    感谢此主题中的提供和详细信息!
    我的客户对我们提供的信息很满意、他们会在自己的一方进行测试、因此他们可以很容易地包含功率测试。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Franziskus:

    没问题。

    此致!

    卡米洛