This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:具有 AFE7950EVM 的 ZCU102

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1312551/afe7950evm-zcu102-with-afe7950evm

器件型号:AFE7950EVM

大家好、我正在关注您的设计 ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps、我有一个问题。 在你的项目中、你定义一个只有64个样本的矢量、但是否有可能让一个矢量与超过64个样本进行传输? 如果是、我是否必须在 FPGA 代码中进行大量更改?

我不熟悉 JESD204接口、因此我不确定这是接口还是您提供的代码的限制。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用介意、我通过编辑 FPGA 代码找到了解决方案。 谢谢!