This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:在评估板上重新配置 LMK04828的最佳方式

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, USB2ANY, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1310280/afe7900evm-best-way-to-reconfigure-lmk04828-on-evaluation-board

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMK04828

您好!

我们要在 AFE7900EVM 上更改 lmk 配置、但 通过 Latte iGui 配置 lmk 的能力非常有限。 全软件配置选项:Latte 通过配置过程调用 mLmk.py 和 mLmkDevice.py 脚本、其中包含 lmk 寄存器配置链。 我们看到的另一种方式(首选)是使用 USB2ANY 器件执行此操作、但我们不确定为此需要进行的修改数量。 也许还有一些其他的选择、请与我们分享。 但是,你建议什么选项?

此致、

奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    运行 setup.py 和 devInit.py 脚本后、您可以使用命令"lmk.writeReg (address、data)"对各个 LMK 寄存器进行编程。

    如果您具有寄存器序列、则可以使用此命令并创建脚本。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vijay、您好!

    感谢您的回答,我们一定要试试! 但是、是否存在像我之前提到的那样手动编程 lmk 的选项。

    此致、

    奥尔鲁格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrg:

    在 AFE79xxEVM 上、LMK04828 SPI 引脚连接到 USB 芯片 FTDI4232H。 如上所述、可以使用 AFE79xx GUI 直接访问 LMK 寄存器。 如果您不想使用此 GUI、您 可以开发连接 FTDI 驱动程序的软件并对 LMK 进行编程。  

    另一种方法是为 LMK SPI 线路进行蓝线连接并从外部将其连接到 SPI 控制器。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vijay、您好!

    非常感谢您的快速回复、谢谢

    此致、

    奥列格