This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:缺少子 VI 的 HSDS Pro 问题

Guru**** 2466270 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89, DAC38RF93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1310451/dac38rf89-hsds-pro-issue-missing-subvi

器件型号:DAC38RF89
主题中讨论的其他器件: DAC38RF93

您好!

我最近遇到了一个问题、尝试运行 HSDC Pro 来对我们的 DAC38RF89实现方案中的可疑 JESD 问题进行故障排除。 我从网站安装、但收到"Missing subVI"错误 消息、如下所示:

非常感谢为软件运行提供帮助!

谢谢。
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    如果您是第一次在 PC 上安装软件、但尚未连接 DAC38RF93 EVM 模块 USB 端口、我应该记得曾看到此问题。 您能完成以下操作吗?
    1.连接 DAC38RF93 EVM USB 端口

    2.为 EVM 加电

    3.检查设备管理器是否已正确安装 USB 接口驱动程序。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kang、已经尝试过了、FTDI 器件显示正确、DAC 软件正确连接(见下文)、但 HSDC Pro 软件在启动界面仍会死机、执行 LabVIEW 显示错误会出现缺失 VI 错误。 (顺便说一下、14J56的 Cypress 驱动程序在插入后也会显示、并指示其驱动程序也正常。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我认为您使用的是 DAC38RF93 GUI。  

    您可以尝试以"管理模式"运行 HSDC PRO、看看情况是否有所改善

    请告知测试环境的操作系统。