This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7951:多个器件的时钟和同步

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1310984/afe7951-clocking-and-synchronization-of-multiple-devices

器件型号:AFE7951

您好!

我的问题与多个器件之间的时钟和相位同步有关:

我想要:

  1. 向 DAC 提供12GHz 的外部 REF 时钟
  2. 旁路 PLL
  3. 将外部 REF 时钟除以4即可为 ADC 提供采样时钟(3GHz)。

问题:

  1. ADC 时钟的分频器是否可以在多个器件上同步? 据我所知 、分压器在上电时具有随机相位、因此多个器件不同步。  
  2. 数据表表明、N 分频器可由 SYSREF 同步。 问题:
    1. 它是哪个分频器:
      1. PLL REFCLK 分频器?
      2. PLL 环回整数分频器?
      3. ADC/DAC 时钟分频器?
    2. SYSREF 是否同步芯片中的所有可用分频器?
    3. 这是否意味着多个器件之间的射频相位相同(由 SYSREF 同步)?

谢谢!

Zvi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zvi、

    在许多应用中、例如各种发射通道信息相关的多天线系统、链路上的延迟必须是确定性的、并且多个器件完全同步、以便其输出在相位上一致。

    该器件使用 SYSREF 来同步器件内部分频器、信号处理块和弹性缓冲器、以实现确定性延迟。

    此致!

    卡米洛