This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:如何通过编程方式识别 AFE7903和 AFE7901

Guru**** 2504145 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7901, AFE7903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1303642/afe7903-how-to-identify-afe7903-and-afe7901-programmatically

器件型号:AFE7903
主题中讨论的其他器件:AFE7901

您好

我们需要通过编程方式在 AFE7903和 AFE7901之间有所不同。

7900和7950使用   https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1292480/how-to-know-afe79xx-chip-version-or-board-type-programmatically/4940548?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=afe79%2A%20type#4940548和  https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1299442/afe79xx-how-to-identify-chip-version 介绍的芯片版本(寄存器0x06) 

但是、该系列内部没有不同的文档。

此致

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们将检查是否有办法通过编程方式区分它们 并向您提供答案。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

    我只是想为您提供最新情况。 我们已与设计团队取得联系、他们正在寻找这种方法。

    一旦我听到他们的话,我会告诉你。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡米洛

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

    我从设计团队那里听到过、不幸的是、与区分 AFE790x 和 AFE795x 器件不同、 通过编程方式区分 AFE7903和 AFE7901并不好。

    唯一的方法是在 启用了不可用信道的情况下运行启动脚本、它应该会引发错误而不是通过。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡米洛

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

    没问题。

    此致!

    卡米洛