This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:AFE8000 IP 是否有内置 BFM/ VIP?

Guru**** 2508865 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1303101/afe8000-is-there-built-in-bfm-vip-for-afe8000-ip

器件型号:AFE8000

您好!

我们计划在下一个项目中使用 TI AFE8000 IP、

我想问有关 TI AFE8000的问题:您是否具有适用于该 IP 的内置 BFM/ VIP?

如果是、我会很高兴获得一些有关它的信息。

谢谢。

Inbal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inbal:

    我们的 TI JESD204C IP 没有内置 BFM/ VIP。

    此致、

    大卫·查帕罗