This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:FPGA 控制

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1308066/afe7769devm-fpga-control

器件型号:AFE7769DEVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM、 AFE7769D

目前我正在设置中挣扎。

在这里、我有几个问题。

 

Latte 软件是否也可以控制 FPGA 板(TSW14J58EVM)?

当我同时打开 Latte 和 HSDC 时、USB 连接会断开。

看起来 Latte 可以控制 FPGA 板、但如果我只使用 Latte、FPGA 可能无法正确设置。

 

JTAG 和 Vivado 是否必不可少?

我认为 JTAG 是可选的、并且我没有使用 JTAG 连接。 它是否与 Latte 的 FPGA 设置问题有关?

 

我想先开始测试 TX。

我正在使用 SA 检查 TX 端口并更改设置。

我只能在短时间内看到 LO 泄漏、它消失了。

这意味着 可以正确设置 AFE7769D、我想没有基带信号、它会停止。

 

文档 sbasag4a、第174页显示了器件可与频率低至122.88Mhz 的 Fref 配合使用。

我认为 AFE7769D 可以接受122.88Mhz 作为参考 CLK、但 Latte 软件配置选项卡不允许我进行设置。

CONFIG 选项卡的下拉菜单仅显示245.76MHz、368.64MHz、491.52Mhz

我认为"CONFIG"选项卡应该包括下拉菜单中的122.88MHz。

启动 HSDC 时、我看到"固件版本和 dll 版本不匹配"消息。  

如何解决该问题?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    感谢您的提问!

    当我同时打开 Latte 和 HSDC 时,USB 连接丢失。

    我的第一条建议是有关软件:请使用 Latte、而不是 HSDC Pro、因为该软件专为 AFE7769D 器件打造、能够正确地演示 FPGA 和 AFE 之间的连接。

    Unknown 说:
    我认为 JTAG 是可选的、并且我没有使用 JTAG 连接。 它是否与 Latte 的 FPGA 设置问题有关?

    您能解释一下吗? 据我了解、如果您仅使用 Latte (您不需要 HSDC Pro)、这些问题应该会得到解决。 JTAG 是可选的、以进行确认。

    我想先开始测试 TX。

    我正在使用 SA 检查 TX 端口并更改设置。

    我只能在短时间内看到 LO 泄漏、它消失了。

    这意味着 可以正确设置 AFE7769D、我想没有基带信号、它会停止。

    [/报价]

    一些反馈问题/要点:

    1. 您能否指定测试所用的中心频率和带宽?
    2. 在 Latte RXFB-Test 选项卡中的相应 TX 通道(TX1、TX2、TX3、TX4)中启用 TDD。 可以在发送音部分的 TX-Test 选项卡中执行测试、方法是为相应的 TX 信道设置信号和振幅
    3. 您能否就以上最后两点分享 SA 的屏幕截图?

    我以为 AFE7769D 可以接受122.88Mhz 作为参考 CLK,但 Latte 软件配置选项卡不允许我设置。

    TI 建议使用最高的 REFCLK 频率、例如491.52MHz、以实现最低(dBc)相位噪声性能。 不过、Latte 应能够将 REFCLK 频率设置为122.88MHz、但您可能需要直接尝试使用生成的 Excel 文件。 请参阅下面顶部系统参数选项卡中配置文件的示例。

    此致

    西姆兰  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    我修改了 Excel 文件以使用122.88Mhz 参考 CLK 并加载到参数页面上。

    但配置页面信息仍保持不变。  目前、我忽略了配置页面。

    我是收发器领域的初学者、我需要更详细的分步式支持。

    感谢您的支持。

    我想  使用20MHz LTE 信号 BW 尝试频带1 FDD 模式的 TX 测试。

    2140Mhz 作为 TX 频率、我想使用 JESD204B

    我只触摸了参数页面、所有其他页面都是默认页面。

    当我按下弹出按钮时、看到多个错误。 是这样吗?

    您能检查一下我下面的设置吗?

    如果可能、您还可以检查我的跳线设置吗? 我尝试了数据表的默认设置、但不确定是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    我注意到了。 初始化时出现一些错误(FT_OTHER_ERROR)、赞扬屏幕。

    该误差是否应该得到纠正? 如何解决?

    此外、当我按下按钮"检查硬件连接"时、会显示"FPGA Reset not detected"。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    感谢您提出后续问题。 我可以问您使用的是哪个版本的 Latte 吗? 单击窗口顶部的"帮助"并选择"关于"可以找到版本。

    请参阅以下行项目获取反馈:

    我修改了 Excel 文件以使用122.88Mhz 参考 CLK 并加载到参数页面上。

    但配置页面信息仍保持不变。  目前、我忽略了配置页面。

    [/报价]

    请参阅以下内容、获取基于您上述用例(包含122.88 MHz 的自由软件)的新配置文件: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/220/Nextivity.xlsx

    当我按下启动按钮时,我看到几个错误。

    一些建议:

    1. 在 Latte 命令窗口中尝试使用的一个函数: myfpga. 重新连接()
    2. 关闭 Latte、关闭/On FPGA 和 AFE、然后重新打开 Latte。
    3. 重新打开 Latte 之前 ,检查连接到 FPGA 的三根电缆的连接,并检查 FPGA 是否正确地与 AFE 连接。
    4. 跳线可以满足 JESD204B 的要求

    如果您有其他问题或疑问、请尝试上述方法并联系我们。 谢谢!

    此致、

    西姆兰

    [/quote]