This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:如何获取 AFE7950和 LMK 04828的配置寄存器值和顺序

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, LMK04828, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1307042/afe7950evm-how-get-the-configure-register-value-and-order-of-afe7950-and-lmk-04828

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828AFE7950

您好!  

  TI 工程师、

  我正在通过使用 AFE7950EVM 和 ZCU102了解芯片功能和指标!

  我需要通过 FPGA 逻辑配置 AFE7950和 LMK04828的内部稳压器!  我可以通过修改 TI_IP_***_ConfigLmk.py 中的"LogDumpInst.logFormat = 0x21"来获取 AFE7950配置寄存器值和顺序! 我是通过 TI 论坛找到的。 但这种方法不能获取 LMK04828寄存器值和顺序。

  请告诉我、 获取 LMK04828的已配置寄存器值和顺序的正确方法是什么?

  谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    要生成所需的 LMK 写入、您可以将以下内容添加到 ConfigLMK.py 脚本中。 请‘、应在"FAFE.LMK.lmkConfig ()"函数之前添加这些行。 这将在以下位置生成一个名为"Afe79xxPg1_lmk.txt"的文件:C:\Users\ \Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib

    lmklogDumpInst=mLogDump.logDump (Asterix_DIR+devices_DIR+r"\Afe79xxPg1_LMK.txt")

    lmklogDumpInst.logFormat=0x1  

    lmk.logClassInst = lmklogDumpInst

    lmk.rawWriteLogEn = 1

    此致、

    大卫·查帕罗