This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:模糊 Latte 方框图

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1305269/afe7903-confusing-latte-block-diagram

器件型号:AFE7903

下图来自 Latte 工具。

看着 RX 路径、不知何故显示了一个因数为24的 DDC、然后是一个混合。 这在某种程度上没有意义。 具有混频频率和24抽取因子的 DDC 是很有意义的。 但对于这个名称、顺序不是这样的。 DDC 是整个过程、而不是因数24。 因此、放置错了文本。 混合发生在 ADC 和抽取之后。 "AFE79xx 配置指南"中也显示了这种情况。 dac 也是如此。 不准确、但顺序更好

我的解释是否正确? 您能否提高 Latte 可视化效果? 这将有助于与其他工程师进行讨论、因为对工具不太熟悉的每个人都很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    解释正确无误、Latte 中的图应具备该特性、使其从 ADC 传输到混合级、然后再传输到抽取因子、从而匹配配置指南中给出的图。

    DAC 也是如此、按照从左到右的顺序、所处的级应该是 DAC、混合级和内插级。 我会将您的意见传递给软件团队、以便在将来的版本中进行更新。

    此致!

    卡米洛