This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:SYSREF 计算的 Excel 共享表

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1306085/afe7950-excel-spreasheet-of-sysref-calculation

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:AFE7900EVM

如 AFE79xx 数据表的第9.3.6节所述、TI 可提供用于计算可能的 SYSREF 频率的 Excel 电子表格。 我在 TI 网站上搜索失败了。

请向我提供 Excel 电子表格。 谢谢!

--

Khagesh khandelwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khagesh

    目前、我们建议 在运行启动脚本时使用由 Latte 计算出的 SYSREF 频率、如下图所示。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试安装 TI-AFE79xx-Latte_V2p0p7-installer.exe 但它仅具有 AFE79xx 名称工具。 它不具有 Latte、您刚才提到过。

    我们需要知道以下参数的 SYSREF 频率。
    DAC 采样率:11.52GSPS
    DAC DUC:150 MSPS
    通道速率:6Gbps

    --

    此致、
    Khagesh Khandelwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khagesh:

    AFE79xx 是 Latte 工具。 很抱歉耽误你的时间。 我们在最新的更新中更改了名称。

    运行启动文件时、该工具将计算相应的 SYSREF 频率。 如果您是第一次使用该工具、您可以遵循安全文件夹中的 AFE7900EVM_TSW14J58_Bringup 指南、下载了要使用的.exe 文件、并在未连接 EVM 的情况下以仿真模式运行。

    如果除您已提供的信息之外、您还可以提供有关您所需模式的以下信息、我们也可以为您执行此操作:

    1. 如果使用 RX 或 FB 通道、则每个通道的采样率和抽取因数是多少?
    2. 对于 TX 通道、您使用的采样率为11.52GSPS、您的内插因子是多少? 您是否使用60来获得192MHz 接口速率?
    3. TX、RX 和 FB 链路的 K (每多帧的帧数)和 F (每帧的八位位组数)是多少?

    此致!

    卡米洛