This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7921:AFE7921如何发送和接收 PRBS?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1306481/afe7921-afe7921-how-to-send-and-receive-prbs

器件型号:AFE7921

您好!

   我们已将 AFE7921链接到我的 FPGA、但收到了一些错误代码。 我们要运行 PRBS 进行调试。

但我们将 寄存器0x4141写入0xEB、将 寄存器0x4084写入0xEE、然后将 寄存器0x4084写入0xCE。 下面有一些问题

但当我们将 寄存器0x4141写入0xEB、读取该寄存器为0xEB 时、我们 FPGA 收到的是 K 代码、所有数据都是 BC、而不是 PRBS 代码。  

将寄存器0x4084写入0xEE、但读取该寄存器、数据为0x40、有时将0xC0或0x00,将寄存器0x4084写入0xCE,数据也是0x40、有时是0xC0或0x00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TI 的 SecureServer for AFE79xx_WI 文件夹上:

    AFE79XX-Wi-DESIGN–AFE79xx 无线基础设施(WI)设计文件

    您可以从 ti.com 下载 AFE79xx 的

    在文件夹下:  

    CAFE2p5.zip\CAFE2p0\Afe79xx\src

    您可以找到各种 PRBS 函数来支持调试。 这将比使用寄存器更容易实现

    如果您在访问文件时遇到问题、敬请告知

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    发送或接收 PRBS 是否必须使用 API?我可以使用寄存器进行处理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    请使用 C API、因为 PRBS 编程涉及多个寄存器写入/读取序列。 我们也可以通过使用 C API 更高效地为您提供支持、因为这些都之前已经过全面测试。

    谢谢!

    -姜