This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950使用模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1303442/afe7950-afe7950-use-mode

器件型号:AFE7950

您好!  

  TI 工程师、

  我从芯片数据表中了解到 AFE7950可以使用"混合模式"。 数据表中介绍了"DUC 的输出驱动12GSPS DAC (数模转换器)、通过混合模式输出 选项增强在第二奈奎斯特区域的运行。"

如果我想使用此模式(混合模式),我应该如何配置它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    回归补码(RTC)或混合模式适用于第二奈奎斯特模式。 要在 AFE7950 DAC 中使用混合模式、在启动器件时只需使 DAC NCO 频率(txNco0)大于 Fdac/2 (在第二个奈奎斯特区域中)。

    然后、启动序列将识别您尝试在第二个奈奎斯特区域中运行、并将使用混合模式。  请注意、所有频带和 NCO 的混频器频率都应处于相同的奈奎斯特区域。

    有关详细信息、请参阅此视频: https://www.ti.com/video/5577272810001 

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

     我已按如下方式进行配置:

    sysParams。 FRef = 491.52

    sysParams。 Fdac = 2949.12*4

    对于 NCO0、sysParams.txNco0 =[10000、#Band0、TxA 的 Band1

    [10,000,10000]、#Band0、TxB 的 Band1对于 NCO0

    [10,000,10000]、#Band0、Band1对于 TxC 对于 NCO0

    [10,000,10000]]#对于 NCO0、TXD、带宽1

    以这种方式、芯片工作在哪种模式下? 混合模式?

    我用了 TI JESD204演示, FPGA 发送 Tx 数据速率是491.52MHz ,测量的带宽也是491.52MHz ,  没有达到 奈奎斯特带宽的2倍。 如何理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    在本例中、 Fdac = 11796.48MHz、因此奈奎斯特边界位于 Fdac/2 = 5、898.24MHz。

    由于 txNco0 = 10000MHz、大于 Fdac/2但小于 Fdac、因此您在第二个奈奎斯特区域中运行。 因此、AFE DAC 将被编程为使用 混合模式。

    希望这能让您清楚了解。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

      感谢您的答复。 我已经了解混合模式!

    问另一个问题:DAC 的带宽是多少?

       我使用 FPGA 将 Tx 数据发送到 DAC、Tx 速率为491.52MHz、DAC 的带宽为由分光光度计测量的491.52MHz 端口。 以此带宽为基准。 此带宽是否受 Tx 速率影响?

    此致!  

     肖章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    AFE7950支持插值和数字上变频选项、当仅使用两个 TX 时、可为四个 TX 或2400 MHz 提供高达1200 MHz 的信号带宽。 该信号带宽位于内插块的80%通带之后。

    DAC 的信号带宽等于(FS/INT)* 0.8,其中"FS"是 DAC 的采样率,"INT"是内插因子,"0.8"是内插块的通带。

    但在您的示例中、接口速率为 DAC 的491.52MHz。 由于内插滤波器的通带,信号带宽将为393.216MHz。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

      感谢您的答复。 我已经知道带宽计算的含义!

    在恒定 DAC 采样率(fs), 的前提下、如果我想实现1GHz 信号带宽、我能不能只降低插值速率?也就是说、提高接口数据速率?还有其他方法呢?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    如果 DAC 采样率(fs)是固定的。 增加信号带宽的唯一另一种方法是降低插值速率。 而这反过来又 增加了接口速率。  

    接口速率的增加意味着通道速率的增加、但这可以通过更改 LMFS 模式等进行调整。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

      感谢您的答复。  

    我的配置如下(请参考 ZUC102演示):使用8b/10b 代码、通道速率9830.4MHz

    sysParams。 FRef = 491.52

    sysParams。 FadcRx = 2949.12

    sysParams。 FadcFb = 2949.12

    sysParams。 Fdac = 2949.12*4

    sysParams。 LMFSHdRx =["44210"、"44210"、"44210"、"44210"]

    sysParams。 LMFSHdFb =["22210"、"22210"]

    sysParams。 LMFSHdTx =["44210"、"44210"、"44210"、"44210"]

    sysParams.rxJesdTxK =[32]*4

    sysParams.fbJesdTxK =[32]*2

    sysParams.jesdRxK =[32]*4

    sysParams.txNco0 =[10,000,1800]、 [10,000,1800]、[10,000,1800]、 [10,000,1800]]   

    sysParams.rxNco0 =[10,000,1800]、 [10,000,1800]、[10,000,1800] 、[10,000,1800]]   

    sysParams.ddcFactorRx =[6]*4  

    sysParams.ddcFactorFb =[6]*2

    sysParams.ducFactorTx =[24]*4

    根据这种配置、输出信号带宽为491.52 *0.8; 如果 需要 信号带宽  

    为491.52*0.8*2,如何修改 LMFS 模式(不熟悉 JESD204)?  

    此致!

    肖章