This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:带有演示代码的环回中存在噪声。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1299466/afe7950-noise-presence-in-loopback-with-demo-codes

器件型号:AFE7950

尊敬的 TI 团队:  

我们根据教程遵循简单的回送设计步骤、但我们得到的 噪声很大、这是器件无法预料的。

请在此处查找配置和响应

我们已经将 DAC 和 ADC 配置与两个电路板连接在一起、同时保持 S1_OnboardClk_RX_250m_TX_FB_500m  

我们使用了 Amphenol  135101-R2-18.00 18GHz 50欧姆射频电缆。

我们将 Tx 的 AFE79xx_2x2TX_44210和 通道1的 Rx 的 AFE79xx_2x2RX_24410保留回去、而且我们在回送时未获得良好的响应。

如有任何帮助,将不胜感激。

此致、

阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    这是因为 ADC 过载。 如果您看看基波功率、它将高于0dBFS。 要解决此问题、可以通过两种方式之一降低输入信号的振幅。 我建议使用第一种方法。  

    1.降低发送到 DAC 的音调的振幅。 为此、您可以更新 HSDC Pro 的"AFE TX"选项卡中的比例因子。

    2.更新 Rx 或 Tx 通道的 DSA 设置。 为此、您可以使用以下函数:

    • AFE.DSA.setTxDsa(ChNo,Dsa)
    • AFE.DSA.setRxDsa(ChNo,Dsa)

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 但这不起作用。

    我们引入了20dB 衰减、但信号似乎仍然是相同的、

    AFE.DSA.setRxDsa(0,20)

    请检查下图、我们已进行了10次捕获以同时与 ADCDACSYNC 进行多次确认。

    您能检查一下并帮助我们找出问题吗?

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    为了确保 DAC 也不会被过驱动、您是否可以尝试减小 AFE TX 页面中创建的音调的比例因子?

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我错误地单击这解决了我的问题,没有办法回来。

    目前发送 DAC 的比例因子为0.8、这是我之前共享的结果。  

    根据您的评论、我们已将 Tx 的比例因数降至0.7、而  AFE.DSA.setRxDsa(0,20的 Rx 的比例衰减)

    结果相同

    感谢您的持续帮助

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    在上图中、您可以看到 INI 文件用于 LMFS 14810、与 S1配置不匹配。


    您是否能够如我们的用户指南中显示的那样将 INI 文件更新至24410 LMFS?

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是、它与24410配合使用效果良好、请在以下屏幕截图中查找。

    您能否为我们提供指导、比如为什么它不能在14810上运行、或者通过哪些更改它可以在14810配置下运行?

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    使用14810时、您是否要在 Latte GUI 中的"S6_OnboardClk_RX_TX_125m_10Gbps_2Lanes.py"脚本等14810模式下对 AFE7950进行编程、以及是否在 HSDCpro 中使用"AFE79xx_2x2TX_14810"和"AFE79xx_2x2RX_14810" ini 文件?

    当您在 FPGA 或 AFE 中更改 LMFS 时、必须更改另一个以匹配。

    此致!

    卡米洛