This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208-AFE7950EVM:无法将 TRF1208-AFE7950与 TSW14J57EVM 连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1296521/trf1208-afe7950evm-unable-to-interface-trf1208-afe7950-with-tsw14j57evm

器件型号:TRF1208-AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVMAFE7950

团队成员

我们尝试将 TRF1208-AFE7950EVM 与 TSW14J57EVM 连接、并遵循介绍演示、以连接这两个器件以测试 AFE7950的基本信号生成和采集功能。 但是、即使在重试几次后、也会遇到错误。 Latte 的错误屏幕截图如下所示:

演示文稿中提到了我们遵循的流程、名为"AFE7950+TSW14J57"、位于安全文件夹中的"AFE79xxEVM_TSW14J57_BringupGuides"文件夹下。  

您能帮助我们解决此错误并分享此错误的原因吗?

日志如下:

#正在执行.. AFE7950/bringup/ setup.py
#开始时间2023年11月27日11:38:18.747000
AFE79xxLibraryPG1p0
SPI -已创建 USB 仪器。
复位设备
清除
Kintex RegProgrammer - USB Instrument created。
Kintex RegProgrammer - USB Instrument created。
Kintex RegProgrammer - USB Instrument created。
#DONE 正在执行... AFE7950/bringup/ setup.py
#结束时间2023年11月27日11:38:25.627000
#执行时间= 6.88000011444秒
#==================== 错误:0,警告:0=================== #
#====
#正在执行.. AFE7950/bringup/ devInit.py
#开始时间2023年11月27日11:39:13.658000
电源卡- USB 仪器已创建。
重置 FPGA、然后重试。
名为 CPLD 的器件已存在。 请更改名称以获取新设备。
加载的库
刷新的 GUI
#DONE 正在执行... AFE7950/bringup/ devInit.py
#结束时间2023年11月27日11:39:19.540000
#执行时间= 5.88199996948秒
#==================== 错误:1,警告:1=================== #
#====
#正在执行.. AFE7950/bringup/ S1_OnboardClk_RX_250M_TX_FB_500M.py
#开始时间2023年11月27日11:43:38.822000
外部 Sysref 频率应为以下的整数因子:3.84MHz
2T2R1F 编号:0
有效配置:true
laneRateRx:9830.4
laneRateFb:9830.4
laneRateTx:9830.4
2T2R1F 编号:1
有效配置:true
laneRateRx:9830.4
laneRateFb:9830.4
laneRateTx:9830.4
LMK 时钟分频器-器件寄存器复位。
LMK 时钟分频器-器件寄存器复位。
REFclock 来自 LMK 源、请确保电路板连接正常、以执行相同的操作
已配置 LMK 和 FPGA。
donot_open_Atharv_full -器件寄存器复位。
芯片类型:0xA
芯片 ID:0x78
芯片版本:0x11
AFE 复位完成
熔丝组负载自动加载成功完成
无自动加载错误
熔丝组负载自动加载成功完成
无自动加载错误
//固件版本=11000
// PG 版本= 1
//发布日期[dd/mm/yy]= 10/7/19
patchSize=11697
//补丁版本= 165
// PG 版本= 0
//发布日期[dd/mm/yy]= 27/11/21
AFE MCU 唤醒完成并加载补丁。
PLL 被锁定
AFE PLL 已配置。
已配置 AFE 串行器/解串器。
配置了 AFE 数字链。
已配置 AFE TX 模拟。
已配置 AFE RX 模拟。
已配置 AFE FB 模拟。
配置了 AFE JESD。
已配置 AFE AGC。
已配置 AFE GPIO。
Sysref 按预期读取
######################## 设备 DAC JESD-RX 0链路状态#######
通道0:1的 SERDES-FIFO 错误
通道1:1的 SERDES-FIFO 错误
通道2:1的 SERDES-FIFO 错误
通道3:1的 SERDES-FIFO 错误
逗号对齐锁定区域0:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域1:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域2:错误;请检查发送器是否正在发送数据和眼图是否正常。
逗号对齐锁定区域3:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
CS State TX0: 0b00000000。 预计为0b10101010
FS 状态 TX0: 0b00000000。 预计为0b01010101
无法为器件 RX 建立链路:0;警报:0xF000
##################################################
######################## 设备 DAC JESD-RX 1链路状态#######
通道0:1的 SERDES-FIFO 错误
通道1:1的 SERDES-FIFO 错误
通道2:1的 SERDES-FIFO 错误
通道3:1的 SERDES-FIFO 错误
逗号对齐锁定区域0:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域1:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域2:错误;请检查发送器是否正在发送数据和眼图是否正常。
逗号对齐锁定区域3:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
CS State TX0: 0b00000000。 预计为0b10101010
FS 状态 TX0: 0b00000000。 预计为0b01010101
无法为器件 RX 建立链路:1;警报:0xF000
##################################################
AFE 配置完成
#DONE 正在执行... AFE7950/bringup/ S1_OnboardClk_RX_250M_TX_FB_500M.py
#结束时间2023年11月27日11:44:12.372000
#Execution Time = 33.54999523秒
#==================== 错误:18,警告:1============ #
SPIA 无法控制 PLL 页面
######################## 设备 DAC JESD-RX 0链路状态#######
逗号对齐锁定区域0:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域1:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域2:错误;请检查发送器是否正在发送数据和眼图是否正常。
逗号对齐锁定区域3:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
CS State TX0: 0b00000000。 预计为0b10101010
FS 状态 TX0: 0b00000000。 预计为0b01010101
无法为器件 RX 建立链路:0;警报:0x0
##################################################
######################## 设备 DAC JESD-RX 1链路状态#######
逗号对齐锁定区域0:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域1:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域2:错误;请检查发送器是否正在发送数据和眼图是否正常。
逗号对齐锁定区域3:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
CS State TX0: 0b00000000。 预计为0b10101010
FS 状态 TX0: 0b00000000。 预计为0b01010101
无法为器件 RX 建立链路:1;警报:0x0
##################################################
#====
SPIA 无法控制 PLL 页面
######################## 设备 DAC JESD-RX 0链路状态#######
逗号对齐锁定区域0:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域1:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域2:错误;请检查发送器是否正在发送数据和眼图是否正常。
逗号对齐锁定区域3:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
CS State TX0: 0b00000000。 预计为0b10101010
FS 状态 TX0: 0b00000000。 预计为0b01010101
无法为器件 RX 建立链路:0;警报:0x0
##################################################
######################## 设备 DAC JESD-RX 1链路状态#######
逗号对齐锁定区域0:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域1:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
逗号对齐锁定区域2:错误;请检查发送器是否正在发送数据和眼图是否正常。
逗号对齐锁定区域3:错误;请检查发送器是否正在发送数据且眼图良好。
CS State TX0: 0b00000000。 预计为0b10101010
FS 状态 TX0: 0b00000000。 预计为0b01010101
无法为器件 RX 建立链路:1;警报:0x0
##################################################
#====
具有上下文菜单

谢谢。此

致、 V·班萨尔 +91-9632438652
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinit。

      您能否检查 EVM 上的以下电容器(C1-C15)是否完好无损?   

    我将把这个线程转移到 HSC 团队来启动软件。 他们会很快回复给您。

    谢谢。

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的答复。 电容器完好无损。

    请求您来帮助我们从 HSC 团队获得快速响应。  

    供参考。  

    谢谢。此

    致、 V·班萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    -有任何尿酸盐吗?

    谢谢。此

    致、 V·班萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    - HSC 团队是否有更新?

    谢谢。此

    致、 V·班萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinit。

    连接 到 AFE EVM 的5V 电源和连接到 TSW14J57EVM 的12V 电源的电流限制是多少?  

    配置后、您能否测量电路板到的电压、以确保电源线的压降不高于0.25V。 如果频率较高、您可以增加电源电压以补偿损耗。  

    在运行"1_OnboardClk_RX_250m_TX_FB_500m.py"脚本后、AFE EVM 和 TSW EVM 消耗的电流是多少?

    是否看到 TSW EVM 上的 LED D2在闪烁? 如果不是、您可以在 HSDC Pro 中再次点击"发送"按钮、并检查它是否开始闪烁。  

    AFE EVM 上的 LED D3是否亮起?

    AFE EVM 的 FMC 连接器是否与 TSW EVM 上的连接器牢固连接?  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    感谢您的回复

    1.) 运行  S1_OnboardClk_RX_250M_TX_FB_500M.py 脚本后、AFE EVM 消耗的电流约为3.925安培、TSW EVM 在12伏下消耗的电流约为1.728安培。

    2.) 是我们点击"发送"按钮后、TSW 上的 LED D2会闪烁  

    3.) AFE EVM 上的 LED D3亮起

    4.) FMC 连接器似乎已正确连接  

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    板上是压降、因此我们将电压增加到5.5V、它就成功了。

    感谢您的支持。 我们面临着另一个挑战、我已将 DAC 和 ADC 配置与两个电路板连接在一起、同时保持 S1_OnboardClk_RX_250m_TX_FB_500m  

    我们使用了 Amphenol  135101-R2-18.00 18GHz 50欧姆射频电缆。

    我们将 Tx 的 AFE79xx_2x2TX_44210和 通道1的 Rx 的 AFE79xx_2x2RX_24410保留回去、而且我们在回送时未获得良好的响应。

    您能提供帮助吗。

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在新帖子 AFE7950中创建上述问题:带有演示代码的环回中存在噪声。 -射频和微波论坛-射频和微波- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    我们将关闭此帖子、因为讨论已转移到该帖子: https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1299466/afe7950-noise-presence-in-loopback-with-demo-codes 

    此致!

    卡米洛