This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RFID 13.56MHz 天线多路复用器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, CD74HC4067, TMUX8109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1304387/mux-for-rfid-13-56mhz-antenna

主题中讨论的其他器件:CD74HC4067TMUX8109、TMUX1308

您好!

从事涉及使用单个 RFID 收发器的 RFID (HF 13.56MHz)天线阵列的项目。

为了在天线之间切换、我要寻找1:8 (或更高)的射频多路复用器。

由于频率相对较低、我考察的是 IC TMUX8109、因为它的规格指定带宽为380Mhz、或 IC CD74HC4067、带宽为89Mhz。

目录中的零件很好、并且正在寻找具有成本效益的组件。

这些 IC 是否适合切换50欧姆13.56MHz RFID 信号? 如果没有、PLZ 推荐其他适合具体作业的1:8 (或更多)多路复用器 IC。

请提供任何协助。

宣传材料

Gilad.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilad:

    感谢您联系我们! 除了13.56 MHz 要求外、您是否还需要满足任何电压要求? 由于我们的器件是无源开关、因此几乎任何能够处理~2-3x 带宽的器件都能够正常实现。 我想问的是、您刚才提到了 TMUX8109和 CD74HC4067、前者是一款高压器件。 如您所述、CD74HC4067是一款具有成本效益的出色器件、支持低电压。 如果在这里成本是一个重要因素、那么我可能倾向于选择这里的 TMUX1308之类的器件、即具有高带宽和极低成本的1:8开关。 封装尺寸是否也很重要?  

    此致、

    亚历克斯