This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 级联2243接收 AWR_AE_RF_CPUFAULT_SB 信号

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1298637/cascade-2243-receives-awr_ae_rf_cpufault_sb-signal

主题中讨论的其他器件:AWR2243

我们使用自己设计的4芯片级联2243硬件来收集数据。 现在,在长期运行期间,我们发现2243在运行一段时间后突然没有发送数据(我们使用示波器来确认2243没有发送数据,并且2243接收的触发信号是正常的)。 检查程序日志、发现2243发送异步信号、并报告错误。 信号类型为 AWR_AE_RF_CPUFAULT_SB。 具体错误如下

FAULT_TYPE 为0x03

ERROR_CODE 为0x01

LINE_NUM 为0x07fd

FAULT_LR 为0x453c

我想知道为什么2243突然发布了此错误报告、以及我们如何找到并解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们一些时间与设计团队一起审查这一情况、

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供此附加信息

    • 如果重新启动系统、该软件是否会在长期运行后出现此问题?
    • 使用同一传感器时是否始终会发生这种情况
    • 这是否会在多个电路板上发生?

    这将帮助我们了解问题是否与单个传感器/板有关

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我还有来自设计团队的其他一些问题:

    • 系统是否使用软件或硬件触发器?
    • 错误是否发生在主器件或从器件上? 如果是从器件、是在所有从器件上发生、还是在其中一个从器件上发生?

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。

    系统使用硬件触发器、使用 FPGA 为主从器件提供10Hz 触发信号。

    一旦发生故障、主器件以及所有从器件都将出现。 如果器件重新通电后再重新运行器件、则在长时间运行后仍然可能发生问题

    目前、有一些固定器件经常出现此问题、但也有一些其他器件从未发生类似的故障。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些额外信息。

    让我来咨询设计团队并及时与您联系

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    我看到硬件触发脉冲由 FPGA 提供。

    您能否探测此硬件触发线、并检查脉冲的间隔和宽度是否在足够长的时间内保持恒定(直到您从 AWR2243获得此错误消息)? 尝试将这条线探测到非常接近 AWR2243的边界。

    您是否在所有 AWR2243器件之间使用从 FPGA 到所有 AWR2243的单点硬件触发器? 从 FPGA 到 AWR2243的布线是否相同且短(长度)?

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认了我们的硬件设计、硬件触发到2243的接线方式与 TDA 板完全相同、到2243的接线长度相等。 同样、我们测量了触发信号的质量、这是正常的、触发信号的脉冲宽度也是固定的、没有变化。 仅触发信号的周期尚未确定、可能高于/低于设定值。
    是否可以对问题进行本地化?