This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关 CC2745的信息

Guru**** 2466270 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1301040/need-information-on-cc2745

主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

在我的一个项目中,我们将使用 CC2745控制器,我找不到数据表、程序员指南,也不需要与 CC2745相关的文档。

此外、调试器还支持 CC2745。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能与将这些信息提供给网站 TI.com 的延迟有关。

    我将就此与团队联系、他们应该能够为您提供更准确的评估。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    此论坛适用于采用 RTM 的器件、CC2745仍为预发布版本。 您是否联系过 TI 现场应用或销售工程师?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    谢谢重播可以让团队联系、以便我能够澄清所有开场 白、帮助我更快地执行所有开场白。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wakefield、

    来自其他组的团队成员也在使用同一芯片、不确定他们是否与 TI 领域或销售部门有联系、

    我需要几个有关 CC2745的信息、如果您能与我分享 TI 领域的联系人、我将会很有帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    我将向您发送一条私密消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wakefield、

    尽快需要以下信息。

    为开始驱动程序开发,我们计划使用 CC27XX TI 开发板,我们计划使用 SEGGER Jlink Pro 进行调试和 闪存(附在下面的邮件链中)。  

    请确认 Segger Jlink Pro 是否支持 CC2745开发。 如果是、请告诉我现有调试程序是否需要进行任何许可证升级、还应与我分享安装和配置所需的相关配置和工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    请使用贵公司的 E2E 私人论坛作为主要界面、并在其中打开新问题。 我们不能在公共论坛上讨论路线图。