This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:来自 DAC 的两个音调生成

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1302190/afe7950-two-tone-generation-from-dac

器件型号:AFE7950

您好!

我想从 DAC 输出生成用于 IP3测试的双音调3544MHz 和3556MHz。 您能解释一下如何在 Latte 进行设置吗? 另外、对于两种音调、我需要设置输出功率、例如针对全刻度的 wach 音调的10dB 回退。 如果您有一个可以应用的示例代码、请告诉我。

谢谢你。

徐永浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    具体做法取决于您将哪个 FPGA 板与 AFE7950配合使用。 您使用的是 TSW14J56、 TSW14J57还是 TSW14J58? 还是不同的 FPGA?

    对于 HSDCpro 中的 TSW14J56或 TSW14J57、在 I/Q 多音调发生器中、您可以选择音调的数量、其带宽和中心。

    对于振幅、有一个比例因子、对于-10dBFS、比例因子= 10^(-10dBFS/20)= 0.3162278。

    对于 TSW14J58、在 Latte 中、您可以使用以下命令:

    ############# Send Signal to TX AB
    amplA=-10
    freqA=20
    amplB=-10
    freqB=-20
    AFE.selectCh(2,0) ##Use AFE.selectCh(2,0) for TX AB or change to AFE.selectCh(2,2) for TX CD
    AFE.FPGA.sendMultiTone(0,[freqA,freqB],[amplA,amplB],[freqA,freqB],[amplA,amplB])
    
    

    在这里、您可以将 freqA 和 freqB 设置为相对于 DAC NCO 的偏移、且振幅都为-10dBFS。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    我将 ZCU102与 Latte 软件配合使用。 能否发送一个用于双音生成的示例脚本、同时发送 DAC DSA 设置脚本以实现每音输出控制?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho

    您是否在 ZCU102中使用了我们的 TI JESD 204C IP?

    若要从 DAC 输出两个音调、您需要更新设计、以便将双音调波形从 FPGA 发送到 DAC。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    是的、我使用  TI JESD 204C IP。 Latte 脚本变化能否生成两个音调? 如果需要更新设计、具体而言、我需要更改什么? 请告知。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    Latte 无法控制 ZCU102、因此您需要更新已加载到 ZCU102上的设计。

    项目中有一个名为"sine_64point_att.sv"的文件、其中使用64点正弦波将音调发送到 AFE。 您可以将该正弦波替换为64点2音波形。

    此致!

    卡米洛