This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:接口问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1301759/afe7950evm-interface-issue

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

您好!  

已尝试连接  AFE7950。 但并非完全成功。 需要帮助

1.我可以在 setup 和 devinit 后看到 UI 弹出窗口。 在 UI 中、我将为24410 [Mode5]和44210 [Mode4]配置接口。 在第一个设计中、通道速度为9830.4Mbps、而第二个设计中的通道速度为4915.2Mbps。 我已经针对此速度配置了 FPGA GTP、我将按预期从 GTP 获得时钟输出。

2.然而,接收模式不是 K28.5 [使用不同的位文件尝试了几十次]。 同样、SYNC [SYNCBOUTP0对]对 已传输的 K28.5 [它保持低电平]没有响应[已尝试的4和倍数计数]。  

3.接收 GTP 输出[有8个输出,每个40位。 预期为10B 格式的 K28.5字符、但结果是总垃圾]。 我认为、 AFE7950 根本无法实现配置。 仅配置时钟[LMK]、[因为我确保所有时钟都正确、包括 Sysref]。

请建议查看位置/内容。  

[尝试附加屏幕截图,但它没有采取它]

谢谢。

希瓦普拉萨德