主题中讨论的其他器件:CC1310、 CC1101
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下主题描述了类似的(如果不相同)问题:
遗憾的是、我在那里也看不到分辨率。
尊敬的 Markus:
如果它不起作用、恐怕我们在 SDK 中提供的补丁可能不是最新的、那么请告诉我它是否起作用。
此致、
亚瑟
感谢您的建议。 你指向的线程(我们将其称为"线程1")是指另一个线程("线程2")、这是我在上面指出的同一个线程。 没有发布可解决 线程2中所述问题的修复程序。 我认为这正是我要寻求的解决方法。
在线程1中、该人员表示注释掉了
HW_REG_OVERRIDE (0x50、0x1F77)、
Line 使事情为他工作(虽然它不能解决他的问题)。 我试过这个,它没有帮助。
您认为这两个线程中有任何一个与我的问题相关的特定部分吗?
另一个数据点可以添加到我的原始文章中:
如果我 从 SmartRF Studio 改为 rfEchoTx、并在一个 Launchxl 上运行2.4kbps、那么我可以看到数据在另一个 Launchxl 上到达、如果它连接到 SmartRF Studio。 如果我将 SmartRF Studio 替换 为 rfEchoRx、它不起作用。 因此、发送端似乎可以... 但 SmartRF Studio 导出的代码不允许 rfEchoRx 工作、即使 SmartRF Studio 本身工作。
尊敬的 Markus:
从这些线程中、我当时认为 Brepeat 餐厅 您在 CCS 中使用的补丁可能不是最新的、因此我想检查一下。
您正在使用哪个版本的 SmartRFStudio? 虽然它不可能是那么旧,但检查是好的。
此外、您是否见过此应用手册? https://www.ti.com/lit/an/swra566/swra566.pdf
它列出了所有需要的覆盖项、可以帮助您将这些覆盖项与 RX 端的覆盖项进行比较。
此致、
亚瑟
尊敬的 Markus:
您是否可以运行以下测试、并让我知道运行情况:
我之所以提出这个问题、是因为它在我们身边起了作用。
此致、
亚瑟