This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF EVM GUI 设置

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, LMK04828, LMX2594, ADC12DJ5200RFEVM, LMK00304, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1290439/adc12dj5200rf-evm-gui-setting

主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RFLMK04828LMX2594ADC12DJ5200RFEVMLMK00304、LMK61E2

您好  

我使用了 ADC12DJ5200RF EVM GUI。 不会与 FPGA EVM 连接。

根据 PIC1 JMODE 1设置,jesd204C 的块 SERDES PLL 锁定指示灯亮起。

但  PIC2 JMODE 2 SERDES PLL 锁定不亮。

不同之处是什么?

 SERDES PLL 锁定的含义是什么?

图1:

图2:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SERDES PLL LOCK 位意味着串行器 PLL 已锁定、串行器 PLL 用于设置 SERDES 速率频率。

    我可以看到您正在对 EVM 使用板载时钟模式,您能否确认您已进行了 EVM 用户指南第20页所列的所有必要硬件更改 。

    如果是、您可以使用示波器验证来自 LMK04828的 FPGA 参考频率是否与 EVM GUI 中的调用频率相匹配。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调整 PIC1是我的设置值。 但 LMX2545V 的输出 RFOUTAP (RFOUTAM)和 RFOUTBP (RFOUTBM)没有信号。 信号电平始终为高电平。

    我改变了另一种弯曲方式 PIC2和 PIC3。

    我是否可以使用 FPGA_CLKA_FMC_P 和 SYSREF_ADC_LMK_P 作为 ADC 输入信号?

    图1:  

    图2:  

    PIC3:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否首先确认您进行了以下硬件更改、特别是...

    • 移除 C2和 C3、组装 R171和 R174
    • 移除 C60和 C61、安装 C52和 C306
    • 卸载跳线 J13

    这些更改是进行板载时钟工作所必需的。 您还可以查看下面的方框图。

    除非您使用非常高的示波器、否则您将无法看到 LMX2594的 RFOUTA、您应该能够看到 LMX2594的 RFOUTB 信号、但该信号也可能具有很高的频率、具体取决于您使用的示波器类型。

    我不知道你在图2中想做什么,但我不建议它。 如果按照我上面建议的更改进行操作、您将更容易实现 ADC 与板载时钟一同运行。

    我也不知道图3是在试图显示什么,你能详细说明吗?

    我不建议将  FPGA_CLKA_FMC_P 和 SYSREF_ADC_LMK_P 用作 ADC 输入信号。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生阁下:  

    我 找不到 C2和 C3。

    您能告诉我它在哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下载的设计文件中的 ADC ASSY 文档、以了解确切位置、该文档很难判断、但 C2和 C3是 ADC 旁边的电容器。 请参阅下面的屏幕截图。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生阁下:  

    我喜欢 Pic1设置和 Pic2 ,但 LMX2594 RFOUTA 和 RFOUTB 我不能测量任何一个(只能拉高电平)。

    理想情况下,必须测量100MHz (clk)和3.125MHz (sysref)

    我有什么办法可以做吗?

    图1:

    图2:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅我之前关于测量 LMX 输出的意见、  

    除非您使用非常高的示波器、否则您将无法看到 LMX2594的 RFOUTA、您应该能够看到 LMX2594的 RFOUTB 信号、但该信号也可能具有很高的频率、具体取决于您使用的示波器类型。

    RFOUTA 是您向 ADC 提供的采样频率、它将是1000MHz、这基于您在共享的 GUI PIC 中进行的编程。

    如果希望尝试探测时钟信号、请尝试使用 LMK04828提供的时钟信号、频率会低得多、应该能够探测时钟信号。 您如何进行这些测量、您是否在使用示波器? 如果是、那么示波器的带宽是多少。  

    您是否还能够采集并显示数据 ?

     此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:  

    我使用了板载时钟选项。   

    我按照 adc12dj5200RFEVM 的说明操作:  

    ->移除 C2和 C3,填充 R171和 R174  

    ->移除 C60和 C61,安装 C52和 C306   

    ->卸载跳线 J13

    我设置 EVM GUI 用户输入: JMODE2 , FS selection : 1000Msps.

    我使用的示波器模型是 RTM3044。 我能够看到信号 FPGA_CLKB_FMC_P (100MHz)和 FPGA_SYSREF_FMC_P (3.125MHz)(来自 LMK04828)。

    按照数据表第19页(板载时钟选项)板载时钟系统方框图 LMK04828输出到 LMX25's 的输入(SYNC , SYSREFREQ : 3.125MHz ),但我看不到 LMX25INGS 的 RFOUTA 和 RFOUTB。

     LMX25200 RFOUTA 和 RFOUTB 输入的信号。 并且这两个信号的值必须与 FPGA 的 FPGA_SYSREF 和 FPGA_CLK 相同。

    因此我无法看到串行器/解串器 PLL 锁定灯处于开启状态。  但我更改 JMODE1、SERDES PLL 锁定灯将点亮。

    我不知道有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能够正确测量 FPGA_CLK 和 FPGA_SYSREF 这一事实意味着正在正确设置 LMK04828。

    正如我在先前的消息中所说的 、除非您具有超高带宽示波器(RTM3044并非仅是具有带宽的100MHz、您将无法看到信号)  LMX2594的 RFOUTA 设置为 ADC 采样时钟1GHz、 根据示波器、您将没有足够的带宽来测量此信号 。 LMX2594的 RFOUTB 通道默认断电、因为该输出仅用于参考频率、而这是不需要的。  

    您可能会探测到 LMX2594的 OSCIN 来自 LMK00304、这应该是此芯片的100MHz CLKOUTA 将进入 LMX、CLKOUTB 将进入 LMK04828。 它们都应该是100MHz。

    LMX 将获取该参考信号、并使用 PLL 将其乘以正确的采样频率、在使用 GUI 对 ADC EVM 进行编程后、检查 GUI 的 LMX2594选项卡、确保它看起来像这样。  

    我们可以通过执行以下 OSCIN = 100MHz、PLL N = 80、通道分频器= 8来计算通道 A 的输出

    OSCIN*PLL_N/CHANNEL_DIVIDER = 100 MHz * 80/8= 1000MHz = 1GHz。

    SERDES PLL 锁定未打开会带来问题、这意味着器件可能没有获得正确的采样时钟频率、我会再次检查我向您展示的这些设置、并确保它们都正确无误。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:  

    感谢您帮助我检查我所做的设置。

    另一个问题是关于您说  LMX2594的 RFOUTB 通道默认断电、因为该输出仅用于参考频率、而这是不需要的。   ADC12DJ5200RF 是否需要信号 SYSREF?

    我关闭 OUTB PD ,我没有看到 LMX2552的 RFOUTB 信号。 这是否意味着信号频率过高?

    您会告诉我如何计算 sysref 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 在默认情况下不需要 sysref 便可运行、因此您可以将其保持关闭状态以进行运行。 如果您想要将其打开、您可以像您已经完成的那样将其启用、要更改频率、您可以增加在 RFOUTB 的路径上看到的分频器。 缺省情况下它的设置方式是 OSCIN*PLL_N/SYSREF_DIV_PRE/SYSREF_DIV 给我们100MHz *80/4/1= 2000 MHz。 如果您想降低该频率、增大 SYSREF_DIV 下拉电阻、例如、您可以将其设置为64、并且您应该会看到31.25 MHz 的输出。 您还可以使用"OUTB Pow"下拉菜单来增加信号强度。

    您是否能够验证 LMX2594的 OSCIN 信号?

    谢谢!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:  

    在设置 JMOD2/1000Msps 下、LMX2594的 OSCIN 信号是100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    您现在是否能够采集数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:  

    不,我不能。

    ADC12DJ5200RF EVM 与 KCU105 EVM 连接。

    但我无法看到 Rx_SYNC (jesd204 IP (Xilinx))信号开启。

    我确定 RX_JESD204是否不会从 ADC EVM 接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我不确定您所说的"我确定 RX_JESD204是否不会从 ADC EVM 接收数据。"的含义。 您能详细说明一下吗?  您是否能够将 ADC 置于传输层测试图形模式、并查看它是否与表7-60匹配时得到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生阁下:

    以下 picture1串行器/解串器速率是线速率?

    如何计算 JESD204的基准时钟?

    图片1: (AD12DJ5200RF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生阁下:  

    我使用 JMOD31、 GUI 的 FPGA 参考时钟为100MHz。 (见图1)

    我使用 Xilinx FPGA JESD204 IP、但找不到参考时钟是100MHz (见图3)。

    所以我必须调整 LMK04828的输出时钟来匹配 IP ,但问题是我不能 把频率多倍于100MHz。

    我该怎么办?

     

    图片1:

    图片2:  

    图片3:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所做的不是调整 LMK 分频器、您可以将它们保持在1、这实际上意味着您将绕过您在 LMK04828的 CLCKIN_1引脚上输入的信号。 然后、您可以根据提供的屏幕截图、将 LMK61E2编程为您所需的参考频率、在案例200 MHz 中它看起来是什么样的。 您必须注意的一点是、在您更改 LMK61E2的频率输出后、您还必须调整 LMX2594上的分频器设置、以便仍为 ADC 提供正确的采样频率。 下图显示了所有时钟的工作原理。 在板载时钟模式下、LMK61E2为 LMK04828 (用于生成 FPGA 时钟信号)和 LMX2594 (用于生成 ADC 采样时钟)提供基准

    此致!

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生阁下:  

    (1) Picture 1 SERDES 速率是否与 Picture 2线路速率相同?

    (2)如何以不同的 Fs 计算 FPGA 参考时钟?

    图片1:  

    图片2:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是的、SERDES 速率与线速率相同。

    2)需要发送到 FPGA、即面向侧的 JESD IP 应用的 FPGA 参考时钟、以及 SYSREF 相关的计时。这有基于 JESD PHY 宽度的严格要求、即32位64位128位。 另一个时钟是 FPGA 中 PHY 的 GBTCLK、用于生成 JESD 链路所需的线速率频率、该时钟的限制较小。  

    FPGA 参考时钟的具体要求取决于编码类型...

     在8b10b 模式下

    FPGA 参考时钟=线速率/80、如果 PHY 设置为将每个通道反序列化为64位、则满足此要求

    FPGA ref clock = Linerate/40、如果 PHY 设置为将每个通道反序列化为 32位、则会出现这种情况

    在64b66b 模式下

    FPGA 参考时钟=线路速率/66、 如果 PHY 设置为将每个通道反序列化为64位、则满足此要求

    FPGA 参考时钟=线路速率/33、如果 PHY 设置为将每个通道反序列化为 32 位、则满足此要求

    FPGA 参考时钟=线路   速率/132、如果 PHY 设置为将每个通道反序列化为128位、则这对于16Gbps 以上的线路速率也是必需的

     

    通常、对于8b10b 模式、我们只关注线速率/80;对于64b66b 模式、我们只关注线速率/66、因为我们的 PHY 的宽度为64位。 但是、您可以根据需要进行更改、以满足时钟要求。 这些 FPGA 参考时钟可乘 以任何整数、以满足您的要求 、并且应仍然正常工作。  对于 GBTCLK、主要要求 是将其保持在 FPGA VCO 范围内、以生成所需的链路速率时钟。 通常、我们将其设置为与 FPGA 基准时钟频率相匹配。

    因此、在本例中、您可以展示上面的公式来计算 SERDES 速率、而 FPGA 参考时钟速率

    FS = 2000MSPS

    SERDES 速率= FS*r 在本例中 r = 3.3、该值可在第96页的操作模式表中找到、仅此 JMODE

    因此 SERDES 速率= 6600 MSPS

    FPGA 参考时钟等于 SERDES 速率66乘以

    FPGA 参考时钟= SERDES/66 = 6600/66 = 100 MHz

    希望这对您有所帮助。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生阁下:  

    (1) ADC12DJ5200RF 的基准时钟是否与 Xilinx JESD IP 的内核时钟相同? 如图1所示。

    图片1:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟、是的、这是相同的。 如果您在 FPGA 中创建 JESD 链接时遇到问题、我们提供了您可以使用的定制 JESD IP 固件、如果您对此感兴趣、请告知我。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生阁下:  

    您可以告诉我如何继承 Xilinx JESD IP 和 ADC12DJ5200线路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法支持 Xilinx JESD IP、我们可以为您提供 TI JESD IP。 我可以帮助您。

    此致!

    埃里克