This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟版本和分配

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01010, LMK01000, LMK01801, LMK03318, LMK01020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1301394/clock-divison-and-distribution

主题中讨论的其他器件:LMK01801LMK03318、LMK01010、 LMK01020、LMK01000

您好!

  我们需要从100MHz 外部基准生成10MHz。 此外、10MHz 和100MHz 还需要至少再分配到2个器件(在另一个项目中、每个器件再分配4个)。

请在合适的器件上提供建议、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    要明确一点:您需要一个采用100 MHz 参考并为多达4个其他器件(除初始10 MHz 之外)提供10 MHz 和100 MHz 的部件?
    输入和输出时钟有哪些格式? 是差分还是单端?  

    是否有将这些时钟与输入时钟同步的要求?

     LMK01801时钟缓冲器支持所需的输出计数、并具有用于将100 MHz 时钟向下分频到10 MHz 的输出分频器。

    LMK03318时钟发生器也是合适的解决方案。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem 您好!

        感谢您的输入。 我想问一下、是否有一个更简单的解决方案只执行100MHz 至10MHz 版本?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    如果这些时钟都是 LVCMOS、那么可以旁路模式下使用 CDCE (L) 913/CDCE (L) 925/CDCE (L) 937/CDCE (L) 949器件提供所需的时钟。

    LMK01000、 LMK01010和 LMK01020都是分频器、其输出格式在下表中列出:

    每个时钟总共需要多少个、这些时钟的输入和输出格式是什么?

    谢谢。
    卡德姆