This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何通过编程方式了解 AFE79xx 芯片版本(或电路板类型)

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1292480/how-to-know-afe79xx-chip-version-or-board-type-programmatically

主题中讨论的其他器件:AFE7900AFE7950

您好!

  我们有 AFE7900、AFE7950等不同版本的 AFE。 我们确实通过编程启动了板、并且具有单独的

  适用于每个版本的板的 SPI 命令文件。 我想知道是否有任何方法可以通过编程方式获得板类型、即是否可以

  连接的电路板为7900或7950、因此可以自动执行程序。  

  在 AFE 的 GUI 中、我们针对7950将芯片版本设置为0x13、对于7900将其设置为0x20。 那么、是否有办法从板获得该芯片版本

  进行一些 SPI 读取或类似操作来实现的。

  或者是否有其他方法以编程方式识别板类型?

正在寻求您的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thameem,

    您可以通过从全局寄存器页面读取寄存器0x06、从 AFE 中读取 chipVersion。

    更多有关全局寄存器的信息、请参阅安全文件夹中技术参考手册的第2.1节。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo Garcia,

    感谢您提供相关信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上面提到的场景 Thameem 中,我已经尝试读取寄存器0x06(获取芯片版本),但我只能得到值0x11(这是

    值见手册)。 我还尝试通过编程方式写入该寄存器并稍后读取、但值保持不变。 是芯片

    所有 AFE79系列的版本是否相同? 如果不能、则无法更改它? 如果无法使用芯片版本来识别同一系列的不同板、则是否存在

    还有其他方法吗?

    寻找您的帮助

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    期待收到您的回复。

    此致

    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    用于获取芯片版本的寄存器0x06是一个只读寄存器、将为 AFE7950器件提供值0x11、为 AFE7900器件提供值0x20。 这是为了区分不同种类的器件。

    您是否曾尝试通过软件将两个 AFE7950电路板分开?

    此致!

    卡米洛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    可以。 如您所说、AFE7950和 AFE7900有不同的芯片版本。

    谢谢!

    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    没问题。 祝你度过美好的一天!

    此致!

    卡米洛