This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE79XX 技术参考中提到的寄存器的复位值是什么?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1300797/afe7950evm-what-are-reset-values-for-registers-mentioned-in-technical-reference-for-afe79xx

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900AFE7950

您好!

尝试从全局寄存器中的寄存器读取值时、我得到的是复位值而不是预期值。 复位值是什么意思?

除了获取复位值外、是否有获得实际值的方法、例如进入全局寄存器页、然后读取其中的寄存器。

寻找您的帮助

阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    您要读取哪个特定寄存器?

    请记住、其中一些寄存器是只读寄存器。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    我当时正在尝试读取 AFE7950和 AFE7900的芯片版本。 现在我可以阅读它。

    谢谢!

    阿南德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    没问题。 祝你度过美好的一天!

    此致!

    卡米洛