This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:3.5GHz 的 AFE7950 ADC 和 DAC 匹配网络

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1300619/afe7950-afe7950-adc-and-dac-matching-networks-at-3-5ghz

器件型号:AFE7950

您好!

能否在3.5GHz 共享 ADC 和 DAC 的匹配网络? 我看到一个主题类似的线程、但没有在该线程中显示任何匹配的网络。 您能分享一下吗?

谢谢。

Youngho.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youngho:

    在安全文件夹的"EVM 设计文件"下、有一个名为 AFE79xx_Matching.xlsx 的文件、该文件具有用于数据表的匹配网络。

    这里是3.5GHz 匹配。

    此致!

    卡米洛