This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:灵活的内部 VCO 设置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1299900/afe7950-flexible-internal-vco-setting

器件型号:AFE7950

您好!

用户可以在参考时钟下设置内部 VCO 频率吗?

例如、所需的 VCO 输出为5GHz、基准时钟为100MHz。

AFE7950是否支持此要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据 AFE79xx 脚本中设置的时钟参数(FRef、FadcRx、FadcFb 和 Fdac)、自动设置 AFE 内部 PLL 中使用的 VCO。 对于 AFE、可以使用100Mhz 基准、但请注意、为了获得最佳的相位噪声性能、参考时钟应尽可能接近500MHz (500MHz 是 AFE 内部 PLL 的最大 PFD 频率)。  

    此致、

    大卫·查帕罗