This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM 上的 LMK 器件配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1300148/afe7950evm-configuration-of-the-lmk-device-on-the-afe7950evm

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828

 在 配置 AFE7950EVM 时、是否可以更改 Latte 在 OSC 输入端假设的"OSC 输入值122.88MHz?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该更准确地做到这一点: 是否可以 在 配置 AFE7950EVM 时、更改 Latte 在 OSC 输入端为 LMK04828器件假设的"OSC 输入值122.88MHz"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    如果将122.88MHz 振荡器替换为其他振荡器、例如125MHz 晶体、您可以在 AFE 启动脚本中添加和更新以下参数。 此外、相应的 LMK VCO 频率也可以使用以下给出的参数进行更新。

    lmkParams.xtalFreq = 125

    lmkParams.lmkVcoFreq=3000

    此致、

    大卫·查帕罗